換気用 塩ビパイプ 200Lのレビュー

平均満足度 4.50 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)
ACE(エース)
269 / 税込 296
【用途】換気用その他配管にご使用頂けます。
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-21
用途:
釣具の保管用治具
対象商品:
58934425

肉厚が薄めなので外形サイズに対して有効内径が広い。
多数を並べてのスペース効率が良い

2021-02-04
用途:
通気口改修
対象商品:
58934434

通気口に既設された外径106mmのパイプの代替えに、内径100mm、外径106mmの表示を確認して購入したが実測106.6mmありコンクリートの穴に差し込めなかった。

2020-07-14
用途:
ブロアーのパイプ
対象商品:
58934434

長さが200と書かれていてcmの単位だと思ったらmm単位をいてて欲しい

2018-06-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
58934434

思っていたより厚みが有りましたが問題無く使用出来ました。

2017-08-30
用途:
パイプ換気扇用
対象商品:
58934434

取り付け場所の壁厚がたまたま丁度良く切らずにそのまま使えました。このままで十分満足ですが、できれば5%勾配で端面が壁面と揃うようになっていればもっと良かったかなと言うくらい。価格面はもう少し頑張って欲しい。

1人が参考にしています
2017-04-19
用途:
パイプ用ファンに使用
対象商品:
58934443

何処を探してもSU規格の塩ビ管は定尺で送料も高い、僅かな量しか使わないので切り売りは助かります

1人が参考にしています
2017-04-30
用途:
双眼望遠鏡のフード
対象商品:
58934443

加工しやすい内径152mmを探してここにたどり着きました。

2016-02-20
用途:
換気用レジスターの取り付けに
対象商品:
58934443

少量しか必要ではなかったので、200mmのサイズは有り難いですね。
値段も安く、当日配送はここだけだったのでここで買いました。
また、機会があれば購入したいと思います。

2017-02-28
用途:
換気扇取付時に使用
対象商品:
58934443

長さが短い商品なので無駄なく使用でき助かりました。

御宿アーバンコンフォート管理組合 様2016-09-29
用途:
通気口の中間に使用しました
対象商品:
58934443

実際はこちらの商品の口径とカバーの口径と誤差があり結局スポンジ等で隙間を埋めて使えましたが、出来たらぴったりが良かったです、
私の見間違えですが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-08-25
用途:
換気
対象商品:
58934425

特に問題は有りませんが、価格が安いと更に満足できます

1人が参考にしています
2016-02-17
用途:
試作に使用
対象商品:
58934434

ホームセンターではSU規格の塩ビ管を扱っていないので助かりました。

2016-04-16
用途:
換気扇のダクトとして使用
対象商品:
58934443

規格も満足で全く加工せずにそのまま使用することが出来満足しています。

2015-06-21
用途:
吸気口
対象商品:
58934434

エアコン用の配管穴を利用して吸気口を取り付けるために購入しました。
躯体150mmと空気層+ボード2枚張りの箇所だったので200mmの長さがピッタリでした
たまたまですがカットする手間が省けて良かったです。
材質や精度は普通だと思います。