先端保護キャップのレビュー

平均満足度 4.75 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
先端保護キャップ ACE(エース)
ACE(エース)
179 / 税込 197
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。 【用途】針金・細いパイプの先端被せに
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
自動車のメンテナンス

ホームセンターなどで売ってないもの手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

2024-07-14
用途:
ドレーンのキャップとして仕様。
対象商品:
58935213

ドレーンを着けて、お風呂に入る時
保護キャップを着けて、お風呂に
入り、お湯が入らずとても良かったです。

2023-11-20
用途:
電気ウキのキャップ用
対象商品:
58935222

夜釣りで使う電気ウキの先端キャップとして使います。
着水の衝撃にも強いのでお勧めです

2023-08-21
用途:
SUSワイヤ先端部の保護
対象商品:
58935082

購入したサイズは、ホームセンターにもなく探してました。

2022-01-20
用途:
塩ビチューブのキャップとして使用
対象商品:
58935256

内径10mm(4個入り)を購入、少し高いと思った分減点。
同じ材質のチューブのキャップとして使用なので違和感なくしっかり止まる。

1人が参考にしています
2021-01-05
用途:
S字フックの先端からの保護
対象商品:
58935082

色々サイズがあり、ちょうどよいサイズの物が入手出来て満足です。100均でS字フックを買ってそのまま使わずにこれをつけて使用しました。

2020-05-01
用途:
針金ハンガーの先端に
対象商品:
58935082

クリーニング店に洋服を出すと付いてくる針金ハンガーの先端に付けてみようと、2mmのものを選んだのですが、結果は丁度良かったです。
針金ハンガーは、長押等に掛けると、壁を傷つける事がありますが、このキャップによって、その問題は解決しました。非常に満足しています。

3人が参考にしています
2020-04-21
用途:
コントロールボタンの先端保護
対象商品:
58935143

時間や接触回数により経年劣化してしまうパーツ部品なので大変安価で品質的にも満足しております。

2019-07-31
用途:
ボンピンの先端保護と防振
対象商品:
58935116

ボンピンの振動を抑えるため、ロッド先端に装着します。もう少し厚みのあるものがあるとより良いですね。あまり窮屈に閉めたくないし。

1人が参考にしています
2019-05-18
用途:
釣り用(羽ウキのトップキャップ)
対象商品:
58935213

注文した翌日に配送されて早い対応に驚いてます。ありがとうございました。商品も思い通りでピッタリでした。

2018-07-04
用途:
塗装作業時。製作もの使用時の安全性向上。
対象商品:
58935082

スチール製作物内部に突出したビス先端に使用。
狭い場所にてビス先を処理できずこのキャップにて保護。
もう少し硬さが有って、しっかり先端に固定できる感じが欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-02-26
用途:
物干し台の先端
対象商品:
58935231

用途は違うがジャストフィット!
透明なのでスッキリしています。
これで、先端からの雨水の侵入を防げます。

2017-06-19
用途:
スポイトのキャップを自作
対象商品:
58935247

胴径7.5~8.0mm程度のスポイト用に「キャップ」を自作しました。
ここのレビューには写真が貼れないようで残念です。
>外部サイトのURLの掲載、またはそこへアクセスを誘導する内容
も駄目らしいので、興味がある方は関係のありそうなワードでググってみて下さい。
他所のサイトに写真上げてありますので、見つけられるかもしれません。
さて、
使い捨てにしてもいいようなスポイトなのですが、何度かは使い回すつもりなので、スポイト自体と周りが汚れないようにキャップが欲しかったのですが、丁度良さげな既製品が見つからなかったので、創作する事にしました。
私の持っていたそのスポイトの先端形状だと、この先端保護キャップだけだと深さが足りないのでチューブ状の素材を使って寸法を合わせます。
選んだのはこのシリコンチューブ
モノタロウ
シリコンチューブ MGJG-8.0
https://www.monotaro.com/p/2225/2536/
>内径(mm) 8 外径(mm) 10
これをを適度な長さに切って、
ACE(エース) 先端保護キャップを先端に差し込んで完成。
わざと、このチューブの外径10mmよりも僅かに細い内径9mmのキャップを利用したのは、少々の油分では簡単に滑って外れてしまわないようにするためです。
組み立てる時は、そのままでは入らないので、
チューブ側を一旦畳むように押しつぶして細くし、キャップに差し入れます。
そのままだと、チューブが歪んだままなので、爪楊枝や竹ひご等を使って内側からやや強引にぐいぐいとチューブを押し広げます。
チューブがしっかり広がってキャップの内側に密着したら完成です。
キャップは押し広げられる力に逆らって縮まる力が働き、
チューブは押しつぶされる力に逆らって広がる力が働くので、結構しっかりと止まります。接着剤の類いは不要ですが、心配な方は接着・熱着してもよいでしょう。
なお、実際に使う場合は、スポイトが溶剤等で濡れ滑るので、
チューブ内径とスポイト胴径に余裕がほぼなくても、わりとスムーズに着脱できます。
そのスポイトで扱う液体によっては、こんなタイトな寸法だと引っ付いてしまって外れなくなる可能性もあるので、真似する際には寸法をアレンジして下さい。

2016-03-08
用途:
傷防止
対象商品:
58935247

非常に使いやすい

2015-08-14
用途:
6mmバナナコネクターの保護に使用
対象商品:
58935222

6mmバナナコネクターのショート防止に最適です。

2015-06-17
用途:
先端の保護
対象商品:
58935091

画像ではクリアーでしたが、黒でした。機能的には問題ありません。

2014-12-20
用途:
けがの予防
対象商品:
58935091

針金の出た部品のカバーに使います 100個パックが有ると助かります

2014-11-10
用途:
フェンスの保護
対象商品:
58935082

自作フェンス、針金の先に使用 けが防止に有効です 50本袋があっても良いと思います

2013-12-26
用途:
LEDで自作ウキ
対象商品:
58935204

LEDで自作ウキをつくっています。ギボシのメスの上に水が入らないようにカバーします。ピッタリと行きますので、大変満足しています。

2014-02-16
用途:
バイクメンテナンス用
対象商品:
58935125

M4ナイロンナットの保護カバーの製品ラインナップが見当たらず、本製品で代用しました。
内径は丁度よく長さは切断して調整すれば利用可能でした。