レバーホイストのレビュー

平均満足度 4.58 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レバーホイスト モノタロウ
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 防錆性と耐食性に優れたメッキチェーンです。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。 安心の国産製品です。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
滋野自動車株式会社 様2023-05-19
用途:
重機等の固定
対象商品:
60520117

購入後最初に使用した際ロックが解除出来なくなり、荷が降ろせなく仕方なく無理やりフックを外した旨を伝えましたが、理解してもらえず(締め過ぎ判断)保証対象外になりました。素人の担当者が電話で状況を聞いただけで、メーカーの人は無理やり外した現物を見ただけの判断だと思いますが、締め過ぎは無いと思うので初めからロックの引っ掛かりだと思います。高価な物なので簡単に判断されてとても残念です。取り急ぎ必要だったので追加で注文しましたが、そちらも大丈夫か不安になりました。つくりは値段なりのモノと判断させてもらいます。

4人が参考にしています
ファーム保坂 様2023-01-15
用途:
農業機械のメンテナンス時
対象商品:
60520117

レバーホイスト1Tonタイプを購入した。
本体重量は重いが、全体の動きは非常にスムーズで使いやすい
今後は、コンバイン移動時の車両固定に使う予定
以前購入のワイヤータイプのホイストではワイヤー引き出しが重く
たまにワイヤーが噛んでしまい、スムーズな固定が出来なかった。

2023-03-09
用途:
現場作業に
対象商品:
60520101

配管の取り付け調整用で使いましたが、問題なく使用できました。本体がもっとコンパクトだともっと使いやすいと思います。

有限会社ジーワーク 様2022-03-12
用途:
風倒木の移動、立木伐採時の転倒方向の固定、スタックした車輌の脱出など
対象商品:
60520117

思ったより軽量で、巻き上げ(緊張)・巻き下げ(緩和)がスムースにでき、重宝しています。北海道は大雪だったので、防風林の損傷が多く、林内の整備に活用します。

2人が参考にしています
2021-11-22
用途:
各種装置の移動用として
対象商品:
60520117

弊社には2人がかりでようやく持ち上げることができるようなものが沢山あり、それを一旦置いてずらそうとするととても難儀します。その際にレバーホイストを使うとこれのおかげで簡単に移動が可能になり、仕事の孤立も上がりました。

2人が参考にしています
菅波ふとん店 様2022-02-03
用途:
バイクの吊り下げに仕様
対象商品:
60520101

バイクフレームスタンドと併せて購入しました。初めて使うもので、知識ありませんでしたが、ちょっと試せば簡単に使えます。もちろん事故防止には注意していますが、常識的な危険性をわかっていれば問題ないかと思います。

1人が参考にしています
株式会社木下工務所 様2021-07-14
用途:
トラックの荷物の固定
対象商品:
60520101

軽くて使いやすやすい。特に値段が安いのがいいです。

3人が参考にしています
2020-05-06
用途:
機械のメンンテナンス、機器の荷締
対象商品:
60520101

実用上、何ら問題有りません。キトーと比べると見劣りしますが、価格は半分以下なので良しとします。

5人が参考にしています
戎工務店 様2020-03-27
用途:
トラックの荷締め
対象商品:
60520101

市販で売ってるものより 安く良かったです。
機能は 同じでした。

1人が参考にしています
協和機械店 様2019-06-19
用途:
4点吊りのバランスとり
対象商品:
60520101

月に数回しか使わないので軽くて安価なのが良かったです

1人が参考にしています
2019-08-16
用途:
鉄板を左右のバーに固定する際の上下の微調整
対象商品:
60520101

上下の移動がレバーでゆっくりと動かせるので使いやすくて良かったです。

すけ川電子研究所 様2019-08-14
用途:
配管作業時に使用
対象商品:
60520101

比較的軽量で価格も安く使いやすい。本体がもう少しスリムならさらに良い。

2018-11-19
用途:
林業
対象商品:
60520117

木の伐採作業にチルホールの補助に使っているが使い勝手が良く重宝している。

1人が参考にしています
2018-11-13
用途:
電気配管の取付時に使用
対象商品:
60520101

電気配管の取付の際、微調整が必要な時に使用してます。
大変役立っていて再度購入したいと思っています。

2018-08-04
用途:
4tトラック輸送用
対象商品:
60520101

2年程で通算50個以上購入しました。
使用実績でもこれまで特に問題ありません。
安く、品質も安定していて良い商品だと思います。
今はこればかり使っています。

5人が参考にしています
2018-05-15
用途:
車両・重機 輸送時
対象商品:
60520101

車両・重機の輸送時に使っています。前回購入して使いやすさなど良かったので再購入しました。現場スタッフも、軽くて使いやすいと上々の評価です。

1人が参考にしています
2018-07-09
用途:
水路の
対象商品:
60520101

使いやすいよく考えられた商品だと とても感心している
また 安全機能を待たせているので感謝です 大切に使います

1人が参考にしています
2018-03-24
用途:
小屋梁から吊して軽トラへ荷物の積込/荷卸時
対象商品:
60520101

現状、対象荷物は0.2ton程度だが、此方と価格同等ため、大は小を兼ねると考え、シャックルと併せ購入。今の処、問題無く動作、満足してます。後は今後の耐久性ですね。

2018-03-24
用途:
小屋梁から吊して軽トラへ荷物の積込/荷卸時
対象商品:
60520101

現状、対象荷物は0.2ton以下なるも、此方と価格同等ため、大は小を兼ねると考え、シャックルと併せ購入。今の処、問題無く動作、満足してます。後は今後の耐久性ですね。

ナギサホーム株式会社 様2018-05-18
用途:
トラックの荷物の固定
対象商品:
60520101

ちぇーんの部分がメッキ加工してあるのでさび付や引っ掛かりが少ないように思います。