編組シールド付計装用ケーブルのレビュー

平均満足度 4.50 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ
オーナンバ
1,898 / 税込 2,088
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。 【用途】主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ジェイベック株式会社 様2025-03-26
用途:
コントローラーの信号線

比較的、価格が安いので使用してみました。特別問題なく、製品の品質も悪くありません。安定した製品と思います。

2024-10-31
用途:
アマチュア無線

アンテナチューナーなどの制御ケーブルとして使用している。

2023-12-29
用途:
ルーター・レーザー・プラズマカッターのCNC化や粘土用3Dプリンタ製作
対象商品:
58758831

レビューの複数に被覆が剥きにくいとあったので被覆がシールドを巻き込んで癒着してるのかと心配でしたが
4種類買って4種共そんなに剥きにくいって事はなかったです
これが普通なんじゃないかと
個人的に問題なのがArduinoなどを使ってCNC化する時によく利用される22AWG相当の物が2023年末の時点では100mでしか販売されてないって事ですね
ホビーユースのステッピングやサーボモーターに付属されているコネクタのハウジングは22AWG基準の物が多い為
電子工作好きは大人しく100mのを買うか、絶縁外径1.5mmの物を断線覚悟で無理やりハウジングに押し込むか
別の方法でシールドするか、他の物を購入するかの選択を迫られます

TGT 様2024-01-21
用途:
リレー信号の伝達
対象商品:
58758612

今まで4回ほど購入しているが、特にトラブルもありません。
シールドがしっかりしているのに柔らかく扱いやすいので、これからも使っていきたいと思っています。

イケダ 様2022-06-03
用途:
制御盤の弱電部品の接続に使用。
対象商品:
58759443

価格の割には丈夫な配線だと思う。次回も使用したいと考える。

2021-07-05
用途:
アマチュア無線
対象商品:
58758847

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します

2020-03-16
用途:
車用バックカメラの延長コードとして
対象商品:
58758734

被覆もしっかりしていて、0.5SQなとこがGOOD

2019-09-25
用途:
電気配線
対象商品:
58758637

信号線の配線用に導入しました.かなり軟らかく,取り回しもしやすく,目的に十分でした.

2019-09-05
用途:
信号線の延長
対象商品:
58758637

柔らかいケーブルで取り回しが楽です。価格見合いで再購入の候補です。

2019-06-08
用途:
細いので取回しが容易
対象商品:
58758847

4芯0.5sqのシールド線としては外径が細く取回し等で苦労する事も無くとても便利です。

2019-05-14
用途:
エコキュートのリモコンケーブルに使用
対象商品:
58758664

扱いやすいケーブルです。
リモコンの誤動作はありません。
会話の音声は、ケーブルの影響かどうかわかりませんがあまりよくないです。

2018-05-16
用途:
新規製品の評価用
対象商品:
58758637

シールドケーブルにしては低価格で採用しました。他社はもっと高かったので良かった。

2019-05-21
用途:
工場内試験装置用
対象商品:
58759041

仕上がり外径も、取り回しも全く問題無く使えています
シールド効果も問題ありません

2018-01-24
用途:
制御信号の接続
対象商品:
58758612

多治見無線のR05-P3Mに接続して使用している。
コネクタとケーブル径がぴったりで相性が良い。シールドなのにケーブルも柔らかく作業しやすいのでお勧めです。

2016-08-26
用途:
静電塗装々置の設置の時
対象商品:
58759276

非常に作業がし易くまた、確実にシールドされているので、設置しても安心。

2017-09-05
用途:
エコキュートのリモコン配線
対象商品:
58758725

問題なく使える。
経費の面で、とても助かっています。

2016-03-31
用途:
発振器~受信機 の信号線
対象商品:
58759154

ケーブルの梱包が あまりにも丁寧で 驚きました。
もう少し簡略化してもよろしいのではありませんかね。
メーター数が増えた場合は わかりませんが。
いつも使っているケーブルと何ら変わらず 良いと思います。個人営業なので現場往復多いときは通販はGoodです。

1人が参考にしています
2015-02-23
用途:
オーディオケーブル
対象商品:
58758637

予想通りのフラットでクリアなケーブルでした。価格設定は良心的です。

1人が参考にしています
関根製作所 様2019-03-11
用途:
制御盤
対象商品:
58758743

外皮とシールドがくっついているため剥きにくい。外皮とシールドの間に紙を巻いてほしい。

ランドスケープ・ソフトウェア株式会社 様2017-03-10
用途:
マイコンとセンサーとの信号線として使用
対象商品:
58758603

ノイズも少なく、実用レベルとしては、申し分ありません。
被覆のむくのが、すこし手間取りますが、値段がお安いですね。