ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付のレビュー

平均満足度 4.18 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD
KHD
469 / 税込 516
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-15
用途:
自作や修理に使う

真空管アンプの自作を楽しんでいます。電源コードにこれを使うことで自作品の『だささ』が一変します。無線機やアンプの修理にしても電源コードを変えただけでかなり良くなり、触るときも気持ちが良いです。以前は大阪ですので日本橋に行った時、部品取り扱い店で数本まとめて買っていましたが、今はモノタロウさんにお世話になっています、平行ビニール線とACプラグで作るのも良いですが、1KW以上でない限りこちらの方が数倍自作や修理がうまくまとめられます。

1人が参考にしています
2025-08-23
用途:
卓上の照明機器のコード修繕

配線断線の為、取り寄せました。
探しに歩くより、他の物もセットでモノタロウで発注する方が手間も無く安上がりでした。

2024-06-26
用途:
短かった
対象商品:
69213262

端数合わせに購入したんですが、いざ使おうと思ったら短かった。2mではなく余裕を持って3mにすれば良かったと後悔。
使い勝手はいいです。0.75sqと細いですし取り回しや加工も楽です。

川本商店 様2024-06-15
用途:
屋外回転灯の延長に使用。
対象商品:
60931525

配線接続部は絶縁ビニールでしっかり止めて使用しています。
毎日使用していますが問題ありません。

2023-10-11
用途:
使いやすい
対象商品:
69213262

コスパがよく、入れ替え用途としては使いやすい。ケーブルが細いので高出力機器には向かないと思います。

株式会社インターナショナル電子 様2021-11-26
用途:
劣化した電源コードの交換
対象商品:
69213262

良い点:丈夫で交換用として全く問題ありません。
悪い点:特にありませんが、コード線がくしゃくしゃなのが気になる程度です。

2022-06-17
用途:
工作
対象商品:
60931516

ちょうど良い長さで強度もあります。迅速な発送でとても助かりました。

2022-03-04
用途:
シーケンサのAC100V入力
対象商品:
58768227

アースの無い場所への設置だったので、平型コードで十分でした。

2021-05-31
用途:
100V電源が必要な回路製作
対象商品:
69213296

VFF線にプラグを取付けるタイプだと、結構大きくて、中には落とすと割れてしまう物もあるので、これだと、プラグがコンパクトで、落しても割れないし、取り付けの手間も省ける。

2021-06-02
用途:
ヒーターガンの補修
対象商品:
69213296

ヒーターガンのコードが劣化したので交換しました。少しコードが細かったです。ワンサイズ上のコードがあると良いです。長さは満足しています。

安藤重信 様2020-12-06
用途:
家畜のヒーター替え線
対象商品:
69213262

数年前から愛用してしています。使いやすいですもう少し柔らかい物があればと思います。

2024-10-26
用途:
ちょい細

安さで7A品を購入したが細い。
容量分は怖くて使えない。12A品にすれば良かったと後悔。
予備に購入したが使い道がなかった。

2021-01-17
用途:
ミニヒーターの電源コードの取替
対象商品:
69213278

問題なく取り替えを行い、その後の使用状況も問題なし。

2020-08-24
用途:
既存工具のコード更新
対象商品:
60931516

施工性も使い勝手も問題無し。
使用する都合上、2種類以上の色違いのコードが必要で間に中間スイッチも組み込むことにしていたので、まとめて購入できるのは助かります
(近隣のホームセンターだと1色のみとかコードの断面や太さが合わなかったりだったので……)

1人が参考にしています
K.ELE 様2019-08-07
用途:
半田ごての電源ケーブルに使用しました。
対象商品:
69213262

使っていた半田ごての劣化ケーブルの交換に適しています。細めのゴム皮膜ケーブルがあれば最高ですが。

2019-06-08
用途:
ドライヤー
対象商品:
69213262

すこしコードが、柔らかいかんじで、
もうすこし固めのコードが、良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-04-26
用途:
電化製品の修理
対象商品:
58768245

普通の商品で、特に不都合などありませんでした。修理後も違和感なく使えてます。

株式会社ART CRAFT 様2018-09-20
用途:
ハンディライト製作に
対象商品:
60931516

ちょうど良い長さのプラグ付きコードで、使用目的にピッタリです。 難しい構造のものではないので、何も問題はありません。

2017-10-02
用途:
EUTの電源線
対象商品:
58768227

普通のプラグ付き電線です、問題なく使用できました。

2019-08-24
用途:
延長タップの作成
対象商品:
69213296

最悪! 2つの線の間カットして分離しようとするときれいに分かれない。
カットラインがずれて銅線がむき出しになってしまう。はさみでもカッターでも同じ結果。手では無理。もう売らない方がいいと思う。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。