ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付のレビュー

26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
機械のケーブル交換に
対象商品:
58768297

太さと長さの割にお値打ちかと思います。プラグ付きは助かります

2025-06-28
用途:
工作機械の電源線に使っています。
対象商品:
58768263

古い機械の整備をしたり修理する際に高確率で電源線交換になるのでコスパの良いこれを使っています。
よくある延長ケーブルの様なものは機械の電源線としては頼りなく、かと言って丸いキャブタイヤはゴツいと感じる時は小判形の袋シースが見た目も良くて使いやすいです。

2024-11-11
用途:
電気アンカの補修用

2重被覆構造の為、0.75Aようの心線ではあるが、耐久性に期待が持てる。
ソケット付きで大変コスパが良い

2024-04-22
用途:
業務用メダルゲーム機の電源コード更新
対象商品:
58768272

3mの物がほしかったのですが近所の電気店やホームセンターを探しても見つけられませんでした。VCTFKの0.75SQの3mと、欲しかった仕様と同じものが手軽に入手できて助かりました。製品の品質も触ったり見た感じでは全く問題なく、電源コードがしっかりとした製品でリフレッシュできてよかったです。

株式会社エステー工業 様2023-09-21
用途:
機械加工時
対象商品:
58768263

このビニールキャブタイヤに差込みコンセントが付いていて次の作業が楽にできる。

2023-06-25
用途:
扇風機のコード交換
対象商品:
58768272

購入したグレーの扇風機。何故かケーブルは白で悪目立ち。これの交換用に規格的にも同一なこの商品を購入。プラグ一体で後付け感もなく、スッキリした。

2023-06-18
用途:
工作用
対象商品:
58768263

バスケットボール表示板の工作電線として使用しています。

2022-12-24
用途:
試験装置に組み込み
対象商品:
58768263

ホームセンターに取り扱いもなくなって困っていたらこちらで購入で来て助かりました。
ケーブルは硬くもなく使用感が良いです。

株式会社匠電舎 様2022-11-21
用途:
試作用。
対象商品:
58768263

安くてすぐに手に入りました。ありがとうございます。

株式会社オーレックス 様2021-07-20
用途:
簡易治具の電源線
対象商品:
58768281

ごく一般的な電源コード(軟質ビニル被覆二芯)で、特にアースを気にしなくてよいもの使用。
プラグ一体で応用が利きやすい。

2021-07-10
用途:
焼けたプラグの交換など
対象商品:
58768297

プラスチックプラグだけの交換だと割れないか不安なので
ケーブルごと交換が吉。

2021-03-12
用途:
新開発製品の試作時
対象商品:
58768272

長年使いなれた商品ですが、品質が安定していて安心して使用できます。

2019-11-15
用途:
コードの交換
対象商品:
58768281

オーブントースターのプラグ側が内部断線し発熱しだした為、このコードに交換しました。
後で調べて、本品は耐熱60℃、耐熱コードではない一般品だったので、別のものに交換しなおしました。このコードはやわらかく取り回しも楽であり、また、形状がキャプタイヤ平型でプラグ部分の強度も有ると思います。取り外した本品はなんともありませんでしたが、夏場の暑さを考えると専用品のほうが良いと思い変えました。

2018-03-06
用途:
電気製品メンテナンス
対象商品:
58768263

古い電気製品の電源コードが劣化していたのでこちらの商品を使用致しました。
標準コードでは平行線タイプでしたが今回キャブタイヤタイプで安心感が違います。
コードも適度に柔らかくプラグ部分も一体成型でしっかりしているので交換にコスト的にも最適でした

有限会社チューリップ 様2018-02-12
用途:
経年劣化のコードの取り換え交換に
対象商品:
58768281

以前は価格の安い黒のコードが大阪魂にあったのですが中止になりこちらに変えました。価格がもう少し安ければ助かりますが・・・

2017-12-29
用途:
電源用
対象商品:
58768272

電源スイッチの断線に伴い交換しました。元々のより良さそうです。

2017-11-23
用途:
器機の修理
対象商品:
58768272

コードも柔らかく品質的には問題なし、価格がもう少し安ければなお良いです。100円ショップに\300で有るのでそれでも良かったかな。

ワイケイシステムプラン有限会社 様2017-06-17
用途:
照明灯に接続
対象商品:
58768263

小判型VTCFKケーブルは柔らかく扱いやすい、冬期にはどうなるか

1人が参考にしています
2017-04-12
用途:
ACコード作りの手間を省く為に
対象商品:
58768263

手持ちのACプラグがなくなり、たまたま見つけて「手間も省ける」と思い注文。金額を考えるとちょっと高かったかなと。

1人が参考にしています
伊藤住設 様2016-10-30
用途:
機器電源
対象商品:
58768281

少し値段は高いが良いと思います。

1人が参考にしています