エアーコンプレッサーのレビュー
- 用途:
- 自動車のタイヤの空気の補充
- 対象商品:
- 60834444
2台使いましたが、使い続けると2台ともピストンシリンダーやモーターを固定している金具(鋳物)が折れて壊れました。改良をお願い致します。
- 用途:
- 出先でのタイヤ交換時のエアー調整
- 対象商品:
- 60834444
主に、自動車のタイヤエアの調整に使用しています。
どれも同じだと思いますが、なかなかの音量なので夜間は控えた方が良いかもしれません。
調整圧が0.5刻みなので、正確な調圧には不向きですが、必要十分な性能なので、重宝しています。
- 用途:
- タイヤ交換時の空気の補充
- 対象商品:
- 60834444
小型乗用車ならすぐ充填出来ます。ちょっと大型のSUVでも時間はかかりますが大丈夫です。ただ タイヤの大きさに関係なく デジタルで表示される圧力はとんでもなく狂っていて実際より50~70kpa高く表示されます。高めにいれてから 抜きながら調整しています。
- 用途:
- バイク、車、自転車用
- 対象商品:
- 60834444
バイク用に購入。空気圧がデジタルで細かく(5kPa単位)設定でき、自動で止まるのでとても使いやすい。タイヤから取り外す際に若干空気が漏れてしまうので、少し多めに入れてます。コードやホースが本体に収納できるのが良い。ホームセンターで千円台で買ったコンプレッサーに比べると、音が小さく、早く空気が充填できます。
自転車用のアダプターが付属していないのが残念。
- 用途:
- 車のタイヤのメンテナンス
- 対象商品:
- 60834444
空気圧をデジタル表示で入力しスタート→自動でストップ。 ほんと操作が簡単で安心感があります。
又、小さく軽いためにトランクへ常備するには良い商品です。
- 用途:
- パンク修理
- 対象商品:
- 60834444
空気圧が設定できオートストップ機能が付いているので大変便利です。
音がけっこう大きいです。あと、ホースを抜く際に少し空気が漏れるので私はちょっと高めに空気圧を設定しています。
- 用途:
- 145R12 8PR タイヤ交換ビード上げに使用
- 対象商品:
- 60834444
タイヤ交換後の空気充填によるビード上げがうまくいきました。約2分かかりましたが、確実にできました。145R12という細身で小さい軽バン用ですので十分な空気量が出ていたと思います。使用電流は平均5、6Aは流れます。空気圧が高まってくると10A近く流れると思いますので、シガーソケットから電流を取る場合、ヒューズ切れやバッテリー上がりにならないよう注意が必要です。
- 用途:
- 長距離出張の点検に
- 対象商品:
- 60834444
事務所にエアコンプレッサとエアホースとかゲージボタルってあるんだけど、さっと取り出してエアのチェックと充填ができて便利です。
確かにそんな本格的なやつに比べると、本機の能力は低いんだけど、だからと言ってダメかというとそうでもなく、18インチのタイヤで200kPaのエア補充なら1本1分かかりません。またプリセットで設定圧で停止してくれるために、補充時につきっきりになる必要もなくちょいと目を離すこともできます。
買って後悔はしないと思いますよ。ありがたい一品です。
- 用途:
- 車タイヤ空気圧補充用
- 対象商品:
- 60834444
作動音は大きいが、愛車ハイエース350kPa x4本を難なく補充、設定圧で停止も便利、月毎チェックに使用、この小さなボディ? 何時迄保つかと半信半疑も、現状はOKです。
- 用途:
- 車タイヤ空気圧補充用
- 対象商品:
- 60834444
作動音は大きいが、愛車ハイエース350kPa x4本を難なく補充、設定圧で停止も便利、月毎チェックに使用、この小さなボディ? 何時迄保つかと半信半疑も、現状はOKです。
- 用途:
- ラジコン飛行機のランデングギヤーのタンク充填用
- 対象商品:
- 60834444
一般の12VバッテリーではなくLi-poバッテリーを使用(内蔵)可搬性アップして使用している
- 用途:
- バイクのエア調整
- 対象商品:
- 60834444
音の大きさを気にするコメントを見ましたが、常識の範囲の普通の音量でした。
但し、日中使用限定です。
自動停止機能は最高です、リクエストは、ケーブルの長さが後50cmあればより良いですね、LEDランプ無し、延長ケーブル付であれば100点です