小型高速切断機のレビュー
- 用途:
- スチールアングルの切断
- 対象商品:
- 60843736
最高速度に達するまで時間がかかります。トルクが弱いのでうっかり負荷をかけると簡単に回転が停止してしまいます。そして停止状態になると直ぐにブラシから煙が上がりました。購入される方は交換用ブラシを購入することをお勧めします。
- 用途:
- 扉の引き手やL型のアルミ,ステンレス材の切断
- 対象商品:
- 60843736
ディスクグラインダーで切断するので確実に切断でき,角度を変える固定具がついているので便利です。
- 用途:
- アクリルを切断したかった。
- 対象商品:
- 60843736
付属品はどれを買えばいいのかわからない・・・
木材用・アクリル系用の刃はどれを買えばいいのか?
書いてあると助かる。
- 用途:
- ゴルフシャフトのカット用
- 対象商品:
- 60843736
かなり小ぶりになりましたが、充分カットできます。
音が安っぽいですが、切れればいいかと思います。
場所も取らずにいいと思います。
- 用途:
- アングルの切断
- 対象商品:
- 60843736
初めて使った時はオーバーヒートしてブラシを燃やして動かなくしてしまいました。
理由は簡単で、平な面を切ろうとしたからです。平な面は摩擦が増えるのでオーバーヒートします気をつけてるください。
正しい使い方をすれば硬いアングルも簡単に切れます。切った後は棒ヤスリで必ずヤスリがけしてください。
正しい使い方は、必ず最高速に到達するのを待って垂直に素材にあてる、きちんと固定するを守ってください。アングルであればLの上のところから点で切っていきます、決して面に歯が水平に当たるのだけは避けてください。火花が多めに出るくらいで優しくブラさないようにゆっくり正確にまっすぐ下に歯を下ろしてください。LのIを切り進むと面に到達するので、到達したら一旦固定を外して反対にして同じくLの上から切って切り口を繋げるやり方が一番安定した切り方になると思います。
YouTubeの動画を参考にするのが良いかもです。
買ってよかったです。
- 用途:
- 屋外仮設物の構築時
- 対象商品:
- 60843736
廃棄予定仮設物の構造パイプの切断に使用、立ち上がり速度は遅いものの速度が上がれば結構切れます。
使用頻度が多くなければコスパ的には上々。
- 用途:
- ゴルフクラブのシャフト切断
- 対象商品:
- 60843736
切れ味は申し分なし。バイスの保持力がちょっと弱い。バイスの鉄板が以前の同モデルより薄くなってちゃちくなった気がする。
- 用途:
- ミニ旋盤 ににフライス 加工よう設備 にはまっています
- 対象商品:
- 60843736
小さくて 万能です 角度もでき ミニ工作趣味に 色々使えます
- 用途:
- スペーシアのパイプ切断きぼうのながさn
- 対象商品:
- 60843736
希望の長さに切断するのに刃の厚さでズレが出るかと思いきやほぼ同じ長さに切断できた。また作業効率も問題なく、時間もかからなかった。
できれば切断部のバリを撮るような付属品も付いているとよかった。
- 用途:
- 切断
- 対象商品:
- 60843736
切断しようとしましたが、一回は切れましたが、2回目は途中で回転が遅くなり、煙が出て止まりました。5分も使ってません。モーターが焼き付いたみたいです。
- 用途:
- ずん切りボルトの切断
- 対象商品:
- 60843736
パイプ類は良いが、ずん切りボルト等の棒状材は切断が難しく今はほとんど使っていません。