バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプのレビュー
- 用途:
- 鉄板穴あけ作業
- 対象商品:
- 62837625
板厚1,6mmの鉄板の穴あけ作業をインパクトドリルで行ったところ4つ目で全体の1/3ぐらいの歯が欠けて使い物に成らなくなりました。インパクトドリルだったのが行けなかったのか定かでは有りますが耐久性が非常に悪くて残念でした。耐久性向上の対策がされることを望みます。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
- 用途:
- 鉄の角パイプの穴あけ
- 対象商品:
- 62837607
穴1つ開けただけで中心軸の先が折れました
他の15mm、30mmも返却したいが送料がかかるので泣き寝入りします
- 用途:
- BOXの追加穴の加工に使用
- 対象商品:
- 62837616
制御盤や、中継BOXの穴加工に使用しています。再々の購入です。
以前は超硬チップの物を使用していましたが、充電インパクトドライバーや充電ドライバードリル等を使うようになって切れ味のよい物を探していました。
超硬チップタイプ、バイメタルタイプの歯数の少ない物、バイメタルタイプの歯数の多い物(このタイプ)を使ってみて、切れ味がよく、もちもよいです。他のメーカー製の物と比較しても遜色ありません。
連続加工だと加熱が心配なので、2~3個を入れ替えながら10個以上の連続加工をする事もありますが、問題ありません。
さすがに5mm以上あるような厚い鋼板に使うと歯がなくなりますが、使う場所を間違えなければかなり持ちます。
超硬チップタイプは他人に貸すとチップの破損が目立ちましたが、この製品だと破損は少ないようです。
数個の加工でしたら高速回転で加工時間が短くなり、切り口も他の物よりバリが少ないようです。低速回転だとさらにバリが少なくなるようです。
同僚も超硬タイプより楽に穴が開くと良く仮に来ます。同サイズ違いも使っています。
- 用途:
- 樹脂板、薄金属板の穴あけ
- 対象商品:
- 62837564
ブレも無いし切れ具合も良好です。先行ドリルが比較的短いため、加工部奥の作業クリアランスが少ない時に便利です。この品質であればまた購入したい。
- 用途:
- パネルにスイッチ追加の為の穴あけ
- 対象商品:
- 62837582
価格がピンキリで悩みましたが、めったに使う物でもないので最安値の商品を選びました。
低価格なので性能は期待はしていませんでしたが、スッポンスッポン穴が開くのでビックリ
連続20個の穴あけが驚くほど短時間で済んでしまいました。 高いコスパに敬服しました。
- 用途:
- 穴明け作業をしてますが
- 対象商品:
- 62837652
穴明け作業をしてますが、穴明け時に
ホールソーの中に孔明け材が、ホールソーの中に詰まり困ってます。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 鉄製分電盤への穴あけ加工時
- 対象商品:
- 62837643
軸が直ぐに折れた。刃はまだまだ切れるのに軸が折れたので使用できない。
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- 軽量材、ボックス等の穴あけ
- 対象商品:
- 62837573
刃が薄いのでスピーディーに穴あけができます
思ったよりも長持ちします
インパクトで使用できるのもありがたいです
- 用途:
- 盤(2.3mmの鉄板)への穴あけの下穴
- 対象商品:
- 62837625
14.4のインパクトで結構、強引に使いますけど、熱に注意していれば
かなり耐久性ありで重宝してます。
- 用途:
- 洗面台などの穴あけ
刃も薄くきれいに切れる。コスパ最高。
真円ではないとかのコメントが多いのですが、言い方は悪いのですが所詮廉価商品。それなりの仕上がりを求める人は、一流ブランド品を購入すれば良い。
- 用途:
- アルミ板孔あけ
- 対象商品:
- 62837643
中心ドリルに対して刃物が偏芯しており、使い物にならない。試しに使ったが27mm用なのに、あく孔径が28mmになってしまう。返品手続き申し込んだ。ドリルに取り付けて空転しただけで、偏芯に気がつくひどいレベル。
- 用途:
- アングル穴あけ時
あまりにも消耗がはやすぎました(^^;;
そしてビットに入れにくい(*_*)
- 用途:
- ボックスの穴あけ時
- 対象商品:
- 62837625
とても切れ味いいです。プラスチックの場合、ホールの中にくり抜いた材が残ってしまったのですが、切削油を使ったところ、きれいに外れくれました。
- 用途:
- 電工でプール boxや盤に穴あけ
- 対象商品:
- 62837625
まだ、使用してませんが、見た目かなり円がいびつでクオリティーが低い、多分もう買わないです。サイズが22は、あまり気にならないけど27、33と大きくなるにつれ、ひどくなります、買いだめしたので最悪です。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。