pH試験紙(スティックタイプ)のレビュー
- 用途:
- 土壌の酸度測定
- 対象商品:
- 60848916
畑の酸度測定に、今まで、土にさす酸度メーター(測定値が不安定、まず針が動かない)。アースチェック液(水が透明近くになるのに非常に時間がかかる。)ので今回これを購入しました。
まず、5.5-9.0なので中性前後の変化が見やすい。試薬が2種塗ってあるので、判断がしやすい。ベースの紙が白なのでなお良い。水が濁っていても判断しやすい。ベースが黄色の1-14では土の酸度測定には向かない。
pH測定器では、蒸留水(理想では)必要だったり。土の酸度測定に、個人的にはコレ一択です。
- 用途:
- セメント作業終了後の洗浄残水の処理PH確認
- 対象商品:
- 60848873
セメント作業終了後に、洗浄残水処理後の中和剤(アルカリ排水用)調整確認で使用。
色の相違も見やすく、安価であり特に問題なく使用しています。
- 用途:
- 次亜塩素酸pH測定
- 対象商品:
- 60848873
安価で使いやすいです。初めてケース蓋を外すとき、外しにくくて、外したはずみに試験紙がケースからかなり出て散らばり、戻すのが大変でした。他の溶液も、比較に測定してみました。色むらがでて少し判断しずらいところもありますが、再測定してもお手頃価格で使いやすいと思います。
- 用途:
- To check pH
- 対象商品:
- 60848916
I need this product very much, because very simple product to use in outdoor.
Thank you.
- 用途:
- 高純度の酸性溶液の酸性度の確認(pH3.8~5.4)
- 対象商品:
- 60848907
pH3.8~5.4をpH試験機では,測れない溶液の酸性度の確認に使用しました.
pH3.8~5.4は,反応するところが2つあるのですが,色が濃く出る方が,色見本よりとても濃くなります.
また,色むらがあり,周辺が濃く出ます.薄く色が出る方の真ん中が色見本とあっています.
安価なので,粗く合わせているときに気軽にたくさん使えるので,便利です.
最終確認は,MN(MACHEREY-NAGEL)pH試験紙(pH-Fix) pH3.6-6.1と併用しました.
- 用途:
- 水溶性切削油のPH測定
- 対象商品:
- 60848873
製品カバーを外しやすく改善すればもっと使いやすいです『結構外しにくい』。PH測定はおおよそ色の変化で測定できるので良いと思います。
- 用途:
- EM1培養液のPH測定
実測の色と印刷の色とがうまくマッチングせず 正確にそくていしにくい
- 用途:
- 化学実験での簡易測定
- 対象商品:
- 60848882
複合電極では使用毎の洗浄操作が結構大変ですので、簡易測定に使用してます。精度も上々と感じてます。ケース入りなのでカバンに入れて
常にどこでも測定できるのが魅力です。