プラスチックシリンジのレビュー

平均満足度 3.87 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラスチックシリンジ BOLL
BOLL
148 / 税込 163
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
86件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-11
用途:
万田酵素の希釈
対象商品:
60949043

希釈倍率3000倍の散布液を、2L容器に作成します。
以前は、ゴムシールのシリンジを使用していたのですが、重くなってしまいました。本品はゴムシールが無いので購入しました。経過を観察します。

2015-12-07
用途:
パワステオイル交換 クラッチオイル交換
対象商品:
60949061

ゴムが無いのでオイルで膨潤する心配が無く、またゴムが無いのに思ったより動きがスムーズです。その上何と言ってもこの価格は安い。

2014-09-04
用途:
先にチューブを取り付けシュリンプ飼育水槽に発生したプラナリアを吸い取るのに使用します。
対象商品:
60949061

100mlがあればなお良いですがとても使いやすく満足しています。

GARAGE M 様2017-08-14
用途:
ACコンプレッサーOIL注入で使用
対象商品:
60949052

ACコンプレッサーOIL(デイトンPOE+)の影響でメモリの塗料が色落ちする。

1人が参考にしています
2016-08-06
用途:
ペットの餌やり

ピストン部分は外れません、吸引力はありますが容量20mlの商品だけ何故か先端外径がφ3.8mmで粘度の高い液体は吸引するのに向いていませんでした。

2016-07-21
用途:
燃料添加剤の投入用
対象商品:
60949061

ロックできないのでジョイントホースを押さえる必要がある。

2015-07-05
用途:
薬品の計量
対象商品:
60949061

公称容量は50mlだが、60mlまで目盛りがあり、およそ62.5mlまではピストンが引ける。
ただし、オールプラスチックシリンジの特性としてゴムパッキンタイプのようは追従性は無く、ピストンが傾くと液漏れしやすい。だから、ピストンを大きく引き出す事になる50ml以上の領域では、液漏れの懸念が高まるという事での公称50mlなのだろう。
私はなるべく容量の大きいものを探していたのでよかった。1本でも買えて、値段が安いのもいい。

1人が参考にしています
2017-02-06
用途:
液体の詰替え作業時
対象商品:
60949052

ガスケットがないので滑らかに動きませんでした。
メモリの塗装も剥げやすいです。

2016-12-19
用途:
添加剤投入時
対象商品:
60949061

シリンジの動きが硬い。使用する前に柄の部分が壊れていた。
もう買わない。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。

2015-05-12
用途:
送料無料の追加商品として購入しましたが洗浄用にちょうど使えて助かっています。
対象商品:
60949061

50mlの割にスリムなので使いやすくて良かったです。

2016-08-12
用途:
液体小分けと保管
対象商品:
60949052

吸引力はなかなかだがゴムなしの為か滑らかに吸引できない。
半固形の液体を吸引して保管しようとオリジナルのキャップを取り付けた際に違和感があり確認したところ他のシリンジの先端外径より何故か20mlのシリンジだけ小さい。サイトをよく確認しなかった自分が悪いのだろうが先端外径が小さいせいで吸引もあまり良くないのでゴミ箱行きに。
20mlの先端外径だけφ3.8mmですのでお気をつけください。

2016-01-14
用途:
プリンターの継ぎ足しインクの補充
対象商品:
60949043

インクタンクに補充し、洗浄してドライヤーで乾燥させ、すぐまた違う色の補充に使っている。使用頻度が高いが吸引不足、漏れ等がなく満足している。

2014-07-18
用途:
バイクのフォークオイル交換
対象商品:
60949061

先端にチューブを取り付けて油面高さの調整も簡単に出来た。ピストン先端にゴムキャップが無いので気密性が心配だったが、オイルは比較的粘性が高いので問題なし。シリンダーの内側は抜き勾配無し(金型がルーズコア構造)なのには感心。ブレーキフルードに侵されることもなさそうなので次回はブレーキ系のメンテにも使ってみたい。

2人が参考にしています
2015-08-02
用途:
クルマ、バイク整備に
対象商品:
60949061

品質と価格に満足しています。

2015-06-19
用途:
ブレーキ整備
対象商品:
60949052

思ったより使いやすい

株式会社セイワハウジング 様2015-08-20
用途:
水溶液の注入に使用
対象商品:
60949061

1本からの購入ができるのが嬉しい、仕事に使用しています。

2016-03-26
用途:
接着剤を流し込む
対象商品:
60949052

特に可も無く不可も無く。接着剤等を流し込むには、やはり針がないと不便です。

2016-05-09
用途:
チェーンの給油
対象商品:
60949122

バイクのチェーンに1リンクづつきっちりと給油しようと思い買ってみましたが、下を向けるとすべて漏れてしまいました。

ガラスえのぐ 様2016-02-26
用途:
ペットの餌やり
対象商品:
60949043

ピストンが外れません、半固形物が入りません、いろんなプラスチック製シリンジを使いましたが、ピストンが抜けないのは初めてです。

2人が参考にしています
2015-09-11
用途:
バイクブレーキ整備
対象商品:
60949061

問題なく使用できる商品でした。