ナイロンカッター 回転繰り出し式のレビュー
- 用途:
- 家の草刈り用
- 対象商品:
- 60958274
家の草刈り用に購入しました。石の得る場所は普通刃ではチップが飛ぶので、ナイロンワイヤータイプを購入しました。ナイロンワイヤーの取り付けが簡単。
- 用途:
- 刈払作業
- 対象商品:
- 60958274
回転をあまり上げないで、ナイロンカッターの長さを「エルバ魔法のカバー」からはみ出さない長さで使ってみました。切れは良かったのですが、石の飛びは多少減っても無くなる事はありませんでした。
最近の傾向は、高価な自動繰出し式の品物が人気で、高目の位置から地面を斜め下にたたくような切り方になります。地面にできるだけ近くて低い所で回転する手動の商品を探していましたが、売れないから見つからないのか、平べったく見えた本品が安かったので購入してしまいました。自動繰出し式なので自分が予想するのと違う繰出し方をするのが残念です。
- 用途:
- 田畑の土手等、草刈り作業に使用
- 対象商品:
- 60958274
ナイロンコードを使用するようになり、地面をたたいてコードを出す手間がなく
持続的に使用できて使いやすい、値段も手頃で良い
- 用途:
- 田の畔・斜面・家の周囲の石垣と道路の境目の雑草の草刈り
- 対象商品:
- 60958274
永い間違う円盤付きのナイロンカッターを使っていたのですが、製造中止となり出回っているオークション・在庫品はめちゃくちゃ高くて手が出ません(数万円)。色々試しましたが現時点ではこれが使えそうです。ただ、硬いものに当たるとコードが出すぎるのが欠点です。巻き戻しは簡単なので手間ですがまあ良しとします。出来ればコードは対象の位置から出てほしいですが。
- 用途:
- 仮払い機に順調に取り付け使用しました。
- 対象商品:
- 60958274
今までは丸い回転歯を使っていたので石や植木など様々な物に当たって歯が欠けていました。この製品を使って見ると楽に極まで刈り取ることが出来ました。
- 用途:
- 山や畑の草刈り
- 対象商品:
- 60958274
ずっと使っているんですが改良を要望 ナイロンコード調整に着いている3本のピンもう少し長さが欲しい コード巻き付けてある下部のプレートとのすき間が広がりすき間を抜けたコードが一気に出て来て草刈り機に巻き付いたり伸びすぎたコードのため植木の幹に傷つけたりするんです そのへんのクリアランスもう少し狭めてもらう事と底面にステンレス等のカバーで底面を強化してもらいたいです それ以外は価格的、使いやすさ等総合的にとてもいいと思います
- 用途:
- 野獣帽子金網から出た枝や草の草刈り作業
- 対象商品:
- 60958274
チップソーで今まで刈っていたメッシュの草取りに使用してみて、きわの部分やメシュ側面からはみ出た木の枝(細いもの)や草は危険も無くスムーズに刈ることができました。自動送り出しということで連続作業ができるのは助かります。はの交換でチップソーに帰る時この本体に入る棒が見当たらず手で無理やり回しましたが非力な私にはきつかったです。穴に差し込める棒を用意しておかないといけない事を痛感しました。
- 用途:
- 刈払作業 シルバー人材センター会員
- 対象商品:
- 60958274
コードが異常に出過ぎます。自動なので調整ができません。ナイロンカッターは飛び石による事故の対策や、飛散防止カバーとの適正な取付位置の対応が必要ですが、勝手な長さで出て来るので対処できません。色々使ってみると個人的には巻き取り式で手差しか叩き出しが使い易いです。これはもう使わない事にしました。
- 用途:
- 果樹の下草刈り
- 対象商品:
- 60958274
誤ってか果樹の幹に当たっても大きな傷をつけることも無いので安心して下草を刈ることができますが、繰り出し長さが安定せず常に長めで、恒。にエンジンを高回転にする必要があるのが難点です。
- 用途:
- 田んぼの
- 対象商品:
- 60958274
たびたび、この商品は、買って使用していますが価格が安いで重宝しています。早く底面がすり減るのと留め金が飛ぶことがあります。安いから仕方ないのかなと思い使用しています。
- 用途:
- 草刈作業
- 対象商品:
- 60958274
3機種目として初の購入だが、過去2機種と比べ不満。まず付属のナイロンで使用するも2本出ているナイロンが重なって回転が上がらない・草刈りが進まない・振動が多い。そして付属のナイロンは15分程度の草刈りで無くなった。取説を見ながら新たなコード4mを付け、若干の良くなるも1時間程度で4mを使い切った。結果:1日の使用ではあるが4m×3のコードを使用。考察:回転繰り出しが安定しない。2方向から出るはずのナイロンが2本まとまって回ってしまう。今後:叩き出しタイプのナイロンカッターを買い直します。本品は戦力外。
- 用途:
- 畑や道の草苅
- 対象商品:
- 60958274
ずっとリピートしていて重宝しているのですが、欲を言えば地面とこすれて下のプラスチックが削れ、いつも落し蓋のように切り取られ、丸い穴が開いてしまいます。他製品は3個の金属部分がとれてしまうことがありましたが、この製品はありません。そのかわり、いつも今書いたような最後を迎えます。もう少しプラスチックの下の部分(特に空洞に接する部分)を厚めにしてもらえればうれしいです。