サポートスパイクのレビュー
- 用途:
- 落ち葉の積もった傾斜地歩行用
- 対象商品:
- 26390806
足の幅が狭いので、合うかどうか不安でしたが、締められる構造なので、しっかりと取付られました。あとはバンド部分の耐久性を見ていきます。
- 用途:
- 急傾斜地(崖)での下草刈り作業
- 対象商品:
- 26390806
軽い(細目)の長靴を履いたので、バンドが締めきれず緩かったので、両サイドの金具チエン
を1個づつ(総数8個)外して締め付けバンド短くつめて使用した。何とか滑ることなく作業
ができた。
- 用途:
- 山中の無線局舎への徒歩荷揚げ時
- 対象商品:
- 26390806
空荷で片道徒歩40分位の山中の無線局舎での荷揚げ時に使用しました。
軽装で下見に行ったときに急傾斜のため登山靴が全くグリップしないため、本作業に備えて購入。
1人20Kg位の機材を背負子と70Lのザックに分けて2人で入山しました。
金具の位置ずれや樹脂製ベルトの強度に不安がありましたが、2日間で2往復した結果、非常に良く地面に食いつき、滑ることがほぼ無かったです。
グリップが良い分、脚部には大きな負担がかかりますが、高額な機器を搬入するための山行ゆえ、ペースを落として1時間程度かけて歩いた結果、転倒や滑落もなく無事往復できました。
あとは耐久性ですが、現状、水で洗って乾燥して保管しており、外観上の損傷は無さそうです。
- 用途:
- 粘土質斜面での作業
- 対象商品:
- 26390806
根土質斜面が多少湿った状態で試してみましたが、しっかりとグリップして作業に不安を感じませんでした。当初ベルトの締付が甘くスパイクがずれましたが、締めなおしたあとは支障なく使用出来ました。平地を歩くときに引っ掛かりそうになりますが、注意して歩けば問題ありません。
- 用途:
- 畦畔草刈
- 対象商品:
- 26390806
一枚の田の草刈終了後、次の田への移動時、舗装道路を3~6m位い歩くとき凄く、ぎこちなくなる、でも仕方がないかなしっかりと斜面を捉えてくれる
- 用途:
- 法面の草刈り
- 対象商品:
- 26390806
27㎝の長靴に装着して、2回ほど使用しました。
途中数回脱着しましたが、初めベルトの通りが
硬かったです。使用感はツメが高くて安心感が
あります。ただ足の運びに気を負付けないと、
躓きそうです。靴底とスパイクをズレにくく
してあるのに、好感が持てました。
使用後にベルトを外すときは、ベルトに着いた
土を取ってからでないと噛み込んで動かなく
なるので、ご注意を。
使用後は金具の所を水洗いだけで済み、良好
です。
- 用途:
- 法面作業
- 対象商品:
- 60958572
既設法面での楽カル設置作業に使用しました。
まず、結論から言うと「使える」商品です。(開発者の方には失礼ですが…)
調整バンドをしっかりと締めて使用すればズレるようなことはありませんでした。
しかし、固定ができるぶん足首も固定されてしまいますので動かしづらいという印象があります。
法面での作業時に必要になる商品でしょうから、足はなるべく動くような想定の下で改良して頂きたく思います。
平地での作業より、どうしても斜面作業は足の向きや荷重の掛かり方が変則的になりやすいためです。
しかしながら、1週間使用してみましたが長靴から外れることもありませんでしたし、普通の靴に付けて地山を
上がり下りしましたが、安心感があり良かったです。
- 用途:
- 法面の草刈り
- 対象商品:
- 60958572
長靴への固定はしっかりしているように感じたが、いつの間にか黄色のプレートにひびが入っていた。
- 用途:
- 傾斜した土手の草刈り作業
- 対象商品:
- 60958572
スパイク部分とそのベースは堅牢で安心感がある。
また ベルトは締め上げができるノッチがついていて細かな締め付けができる。
ただ 残念なのはベルトとスパイクのベースとをつなぐ針金部分の曲げ具合が不十分な箇所があり外れてしまった。
この度は、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。