防護服 タイベック(R)製 白のレビュー

平均満足度 4.19 (107件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。 【用途】油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。
107件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
U_TEC 様2026-02-04
用途:
粉塵のある現場での作業

予想どおりの使い勝手でした。非常に汚い現場でしたが、防塵性にもすぐれ問題無く作業することが出来ました。即納だったので特に助かりました。

2025-11-06
用途:
機械メンテナンス作業時

機械のメンテナンス時に使用しています。
何度か使っていますが、動きやすく破れた事もないので重宝しています。
これの上からヘルメットをかぶるのは難しいです。

U_TEC 様2026-01-28
用途:
特に汚い現場での作業

防塵性や耐水性にもすぐれ、とても役立ちました。即納可能でしたのでとても助かりました。

2024-12-11
用途:
畜舎の清掃管理

畜舎や堆肥舎での作業時に使用。タイベック製なので、防水、撥水作用があり他の商品より安くても充分機能を発揮します。使い捨てなので、価格も重要なファクター。

2025-02-11
用途:
鶏舎内作業

購入を3着としましたが、5着セットや10着セットがあると助かります。
着用感はバッチリでした!

1人が参考にしています
2024-10-29
用途:
ブラスト彫刻作業の時に着用

作業時の砂が入りにくい為重宝しています。破れやすいので、もう少し丈夫だといいのですが。

2024-10-18
用途:
クリーンルーム

ゴワゴワとした製品で無く着心地が良い。少々薄い感じが気に成る。

北国ホーム株 様2024-07-07
用途:
除草剤散布作業
対象商品:
61017695

暑い時期の除草剤散布作業で着ました。着てないほどの涼しさで、いいもの見つけ、リピ買いしそうです。フードは口も覆える形状で(上半身のファスナーを閉めると目だけ出ます)、どこまで優秀品なんだろうと思いました。

1人が参考にしています
株式会社一倉 様2024-03-12
用途:
塗装工程の防護服
対象商品:
61017695

柔らかく動きやすい。
他の製品では毛羽立ってしまい、コンタミの原因にもなりますが、これは大丈夫です。
夏場は背中に穴をあけて使用しています。

1人が参考にしています
2024-03-27
用途:
生産室内等の作業
対象商品:
61017695

金額のわりに伸縮性もよく使い捨てにならない程度です

1人が参考にしています
株式会社協立機工 様2024-02-01
用途:
製品取り扱い時
対象商品:
61017686

粉が付着せず、耐久性にも優れており、汚れからの保護もしっかりできます。

2024-07-10
用途:
塗装作業
対象商品:
61017695

メーカー品と比べても特に問題なく使用できてます。。

2023-03-24
用途:
車の塗装時に
対象商品:
61017695

ミスト付着防止のために買いました。
通気性あるとのことですが、汗っかきであることもあり、20℃に満たない気温でも汗だくになります。

有限会社オザキ 様2023-01-16
用途:
防水工事時や下地ケレン作業で作業着が汚れそうな時に使用。
対象商品:
61017713

タイベックを着て作業すると作業着が汚れず助かります。また、冬場の寒い日も風を通しにくく寒さをしのげます。
作業時に着用するので動きやすいように大きめを購入して下さい。当方では通常Мサイズの人はLL、Lサイズの人は3Lを購入してます。

3人が参考にしています
オカケン 様2023-12-14
用途:
建築現場
対象商品:
61017686

商品に関しては、特に問題ありません。
購入手続きから配送まで手軽に購入できました。

2022-10-18
用途:
現場作業の定番品
対象商品:
61017704

防護服だとNGな現場には必須のタイベックです。作業者からはこれが一番慣れていて使いやすいと言われます。徐々に高くなってしまったので、15%引の日にまとめて購入しています。

1人が参考にしています
2022-06-29
用途:
養豚場の電気工事
対象商品:
61017695

防護服を着て作業するとき通気性が良いことが重要です。
暑さの中、換気扇の修理をしましたが、汗が直ぐ乾いて快適に作業することができました。
ただし、電動工具を使用しているときは注意が必要です。
防護服は軽くて薄いのでドリルやドライバーに巻き込み易いです。

2023-11-17
用途:
塗装作業など
対象商品:
61017713

特に問題無く使用しています。首まわりが狭いのは好みが別れています。

1人が参考にしています
2022-02-16
用途:
現場作業時
対象商品:
61017704

今まで、近くのホームセンターで購入していたが、特別価格になっていたので注文してみました。今までの防護服より動きやすいようなので、また購入したいと思います。

2022-05-25
用途:
塗装研磨作業
対象商品:
61017704

毎年1回の恒例作業でリピート購入。十分な防塵性です。