充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumのレビュー

平均満足度 4.58 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium アトラス(ATLAS)
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用プラス極板に活物質密度の最適化特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止<充電受入性アップ>マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化充電受入性25%アップ<安全・親切な設計>コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km 【用途】自動車用バッテリー
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-09
用途:
軽自動車のバッテリー交換

手順通りに装着してセルモーターを回した時少し 勢いが悪いなと感じました、その時は気のせいかもしれないと思いましたが1ヶ月過ぎたあたりにバッテリー上がりを起こしてしまいました。
新品のバッテリーでこんなことはありえないので オルタネーターを調べたのですが計測値は異常なしと出ました、バッテリー強化液を注入してしばらく走っていましたが数週間後にまたバッテリー上がりを起こしました。
仕方がないのでホームセンターで違うバッテリー購入して現在は異常なく走行できています。
わずか2ヶ月と経たないうちに使い物にならなくなり再生品なのかロット不良なのか分かりませんがこの製品に対する信頼はゼロです、二度と購入することはないでしょう。

1人が参考にしています
WHA tecno 様2023-08-06
用途:
リフトのバッテリー
対象商品:
61001236

フォークリフトバッテリーが上がり、充電してもダメでした。
急いでいましたが、すぐに到着してセルモ勢いよく回り、助かりました。

2022-01-24
用途:
バッテリー交換で。
対象商品:
61001315

バッテリーが、要交換になったので交換。
今のところ問題なく2年使えたらよしとお前はコスパはよいとおもいます。

2021-07-13
用途:
車載バッテリー
対象商品:
61001236

良い商品だと思います、立派に使用させていただいております、

2021-03-14
用途:
クボタトラクターL1-185搭載
対象商品:
61001385

使用後約1年経過。今のところ不具合無し極めて良好、一発始動OK!

1人が参考にしています
2021-04-13
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
61001263

前回と同じ商品を購入しました。5年は大丈夫でしょう。

2020-10-15
用途:
トラクター
対象商品:
61001385

購入後半年間使用
今のところ問題なし。エンジン一発始動!

2020-08-03
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
61001254

前回ホームセンターで購入した他社製品より容量が大きく価格は安かったので初めて購入しました。上記のものは初期電圧がもう少し高かった記憶があり、1時間ほど充電してみましたが変わらず、そのまま取り付けました。容量が大きいので寿命は同等以上を期待しています。

2020-04-13
用途:
愛車のバッテリーとして購入しました。
対象商品:
61001254

丸5年使用していましたバッテリーでしたが、まだまだいけると思っていましたが、この度同じサイズのものが見つかりゲット。市販品に比べるとかなり格安で購入できました。これで夏のエアコン使用も安心です。

2019-11-06
用途:
自動車のバッテリーに
対象商品:
61001236

自動車のバッテリーに不手際でバッテリー上がりの緊急補助するのに利用
助かりました

1人が参考にしています
2020-02-12
用途:
バッテリーが弱ってきたので交換
対象商品:
61001263

トヨタのP81Gシエンタのバッテリー交換のため、この充電制御対応バッテリーを購入。価格的にも全てにおいて満足するものでした。また、購入したいです。

2020-01-13
用途:
自分の車
対象商品:
61001272

コスパ最高、つけやすい、コスパ面からさがしましたが、製品の良さも、使えばわかります。
おすすめです、

2019-09-04
用途:
トラクター用
対象商品:
61001333

値段も手頃で取り扱い安かった、取っ手が付いているので取り回しも楽だった

E/J custom planning&parts supply 様2019-05-27
用途:
軽自動車のバッテリー
対象商品:
61001236

DA62エブリーのバッテリー交換に 現在40サイズでさて?どうしたものか?とリーズナブルな価格でランクアップ! 試しに・・ と! あとは商品説明どおりの耐久性なら文句ないですね!

有限会社下越環境開発 様2019-06-09
用途:
タイヤショベル
対象商品:
61001306

ホイルローダーに取り付けて使用してます。性能は良いです。

株式会社クマザワ 様2018-09-18
用途:
車両の メンテナンス
対象商品:
61001272

充電して有り届いてすぐに使えたので、とても助かりました。
取っても付いてるので、入れ替えがスムーズに済んだ。

2020-02-06
用途:
トラクターに使用
対象商品:
61001385

価格以上の商品です。サイズ、電圧バッチリでした。本当に良かったです

株式会社クマザワ 様2018-09-14
用途:
トラックのメンテナンス
対象商品:
61001272

持ち易いから付け易い、とてもスムーズに作業が完了した

2018-04-12
用途:
乗用カート用
対象商品:
61001306

他を当たってみてもお安く、配送も早く、重宝しています。

有限会社エスアンドエイ企画 様2017-05-21
用途:
自宅でのバッテリー交換
対象商品:
61001254

バッテリーが死んだので、即日配送は助かりました。すぐに走れました。