ワニグチ片サドル(兼用タイプ)のレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業
未来工業
199 / 税込 219
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ハナザワ電気センター 様2024-11-10
用途:
電気工事に
対象商品:
86839803

VEでもPFでも使えるので、在庫が減っていいです。なんならドレンホースもとめられるし。

2024-08-03
用途:
HI管固定
対象商品:
86839812

黒色のものを購入しましたが、素人でも簡単に設置でき、
時間が短縮できてありがたかった。

2022-06-27
用途:
散水ホースの固定
対象商品:
86839986

樹脂製品で外径12.7mmのホースを固定するのにこのタイプしかなく細かく固定して使用しました。出来れば外径12mmから可能の商品であってほしかった。

2022-06-16
用途:
屋外のケーブル固定用に使用します。
対象商品:
86839961

ケーブル固定に使用しますが、屋外で長期間使用に耐えるか不安があります。とりあえず使ってみるつもりで入手しました。

2023-02-19
用途:
VP管の固定
対象商品:
86839794

ある程度のサイズ調整が、可能なので
便利だと思います。
あとは、耐久性です。

1人が参考にしています
Earthly Company 様2021-11-19
用途:
PF管の固定に使用しています。
対象商品:
86839803

管径に応じて調整ができますし、とても使い勝手が良くて楽に作業ができました。

ウイング国立(アパート) 様2020-12-17
用途:
アパートエアコンホースの取り付け
対象商品:
86839925

アパートのエアコンホースの固定したサドルが壊れていたため、交換用に購入しました。色も良く、しっかりとした作りで、固定も簡単です。

1人が参考にしています
2020-05-02
用途:
丸いケーブルの固定
対象商品:
86839952

多芯ケーブルや同軸ケーブルなどサイズが異なるものをこれひとつで全てジャストフィットさせることができて部品管理がしやすい。今まではサイズごとに購入していたが隙間ができたり閉じきれなかったりで今ひとつだった。屋外でも使用できる耐候性のものがあるとさらに良い。

2019-12-08
用途:
電線管や水道用ポリパイの固定
対象商品:
86839812

固定する物の太さに合わせて絞ることができるので便利です。

1人が参考にしています
有限会社 渡辺商店 様2018-12-23
用途:
電気配線の固定
対象商品:
86839986

電気配線を挟み、鉄板に鉄板ビスで固定いたしました。十分な強度で、しっかり固定できました。また、配線の太さによってスライドして調節出来るのが大変気にっています。

東京アース有限会社 様2018-08-16
用途:
パイプの固定
対象商品:
86839794

CD管にしっかりフィットして緩みも無く管を固定出来良い商品です。

2016-09-30
用途:
アンダーカウルの取り付けに
対象商品:
86839891

安価で、見た目も良く使えます。

セフティ・システム 様2015-09-04
用途:
弱電工事
対象商品:
86839803

安価で発送も早いので助かります

2016-12-15
用途:
配管工事
対象商品:
86839821

普通通りの使い勝手です。可もなく不可もない部材です。