露出スイッチボックス(ブランクタイプ)のレビュー
合同会社TEC北見 様2024-10-23
- 用途:
- シールの位置
商品管理シールが施工後に見える位置に貼ってあります。剥がしやすいシールだからまだ許しますが、裏に貼ってくれるだけで剥がす手間がなくなるのですが。
1人が参考にしています
2024-03-17
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
- 86857041
メーカー品なので、なんの問題もない。
穴開けるときは気を付けて!
ハンマーで下から上に叩いたら取れた丸い部分が自分に飛んできて目がひどいことになりました。基本通りやりましょう。
2023-11-27
- 用途:
- 露出スイッチ設置用
- 対象商品:
- 86857057
既設穴が開口されていない。ノックアウトの処理が非常にやりやすい。固定ネジ穴をドリル加工するにも、木工用下穴ドリルで済む。
仕上がりが良く、フルkラープレートなどの位置決めをするPIN構造を持ち、組みあがりがキレイ。
2023-07-09
- 用途:
- 電源の切り替え機の作成
- 対象商品:
- 86857057
中にリレーを入れて電源の切り替え機を作るのに使用しました。フルカラーの部品を使って、ちょっとした物を作るのに便利だと思います。
2022-04-26
- 用途:
- EV車用電源
- 対象商品:
- 86857084
EV車用の200V電源+100V電源を作成しました。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。
1人が参考にしています
エステック株式会社 様2021-07-25
- 用途:
- ●室内リフォームのために使用
- 対象商品:
- 86857057
リフォーム時、照明スイッチの増設のために使用。値段が比較的安かったので、この商品を選択した。造りもしっかりしており、特に問題なかった。
1人が参考にしています
山本電機 様2019-10-10
- 用途:
- 配線工事
- 対象商品:
- 86857057
本体は問題なく使用できますが、商品に貼ってあるバーコードラベルの粘着力が強く
、剥がすのに大変労力が要る、簡単に綺麗に剥がせる様に変更してほしい。
2人が参考にしています
オールマリン 様2018-10-10
- 用途:
- 配線時
- 対象商品:
- 86857057
パナソニック製と形が違うので、埋込取付枠が取り付けられるか心配でしたが、問題なく取り付けが出来ました。値段が安いのでこのボックスを使う事にしました。
平田歯科医院 様2017-01-31
- 用途:
- 間接照明コントローラのケースとして使用
- 対象商品:
- 86857057
パナの400W白熱電灯用コントローラのボックスとして使いました。色、サイズ共にぴったり入ります。