デジタルカードテスターのレビュー

平均満足度 4.08 (160件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルカードテスター モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
160件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
下城電気工業 様2021-12-23
用途:
線間の導通他どちらの線が陽極か調べたい
対象商品:
68442823

本来が軽いので磁石を張り付けて手放しで測定できるように改造した

1人が参考にしています
ロイヤル農機商会 様2018-01-25
用途:
除雪機等のメンテナンス
対象商品:
68442823

小型で デジタル表示されるので 使い勝手良い ダイアルも使い易い

高橋商会 様2017-12-09
用途:
バッテリーあがり救援時の電圧測定に
対象商品:
68442823

一般的なポケットテスターに付属するハードケースは特に寒冷時では表扉がクセで閉まってしまいじれったくなりますが笑 このハードケースはヒンジ付きのプラ製なのでそれが無く快適です。また表示が他品と比べ大きく見易いのでとてもいいものです。

2017-07-17
用途:
制御盤内の検電確認
対象商品:
68442823

プラッチックケースは、
現場での作業中には助かります。

2019-01-16
用途:
通常業務時の持ち歩きに使用です。
対象商品:
68442823

コード収納がいまいちでした。コンバクトなので、重宝しています。

1人が参考にしています
2020-06-01
用途:
メンテ
対象商品:
68442823

電池いれて確認。道通ブザーの音は、ジリジリラジオでのノイズ拾った時のような音割れがしてるし、残念ながら価格相応だとおもいました。
電圧測定モードも測定前電源オンで0にはなりますが、ケーブルを少し動かしただけでメーター値が動くなど正確性が少し疑問です。工具ではモノタロウブランドは好きですが、計測類や電気製品は安いなりで考える必要があると思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2021-01-17
用途:
購入して初めての使用で…。
対象商品:
68442823

以前から使用していたものから初めてこちらを使おうとしたところ、
通電確認のブザー音が鳴ったり鳴らなかったりで鳴ってもかすれた音でブツブツと途切れる。
初期不良なのか??
テスターの棒をかなりの力で押さえつけないと通電しない…。
繊細な電気作業なのに使い物にならない。

2人が参考にしています
2019-06-06
用途:
エレベーター制御盤内作業時
対象商品:
68442823

使い勝手は良いが、電池もセットで売って欲しかった。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
試用電池の消耗についてのご意見を多くいただきましたため、現在のところ電池はお付けしておりません。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。

有限会社 クインズランド 様2017-05-06
用途:
ロードサービスでバッテリー上がり車両の発電量チェック
対象商品:
68442823

お客様に発電量をチェックして貰う為に使用しています。
+端子がバッテリー端子に固定できるクリップ状になってるとより使い易いと思います。

1人が参考にしています
2017-02-21
用途:
導通、電圧測定
対象商品:
68442823

薄型なので、かさばらないし、シンプルで使いやすいです。

1人が参考にしています
株式会社インフ・テクノ 様2016-11-18
用途:
機械修理など
対象商品:
68442823

薄くて使いやすく、基本性能は問題ないし、表示も大きくて見やすい。
残念な点は、表示部にバックライトなどがあればなおよいと感じる。
本体色について、「赤」であることにはじめは抵抗があったが、目立ちやすいので、工具箱の中で探すのみ便利だとおもった。

有限会社アサ・ミル 様2014-12-11
用途:
エアコン
対象商品:
68442823

リピートいたしました。
この値段でこの性能 文句なしです。
初期電池は、付けてほしいかなー

コーデンシDH株式会社 様2020-02-18
用途:
日常の業務

商品は値段からすると、何の問題も無いけれど、取説におかしな記述が有ったので1点減点。
7② ACVの説明が、DCVの説明のコピペになってます。

2015-01-08
用途:
電圧測定、抵抗測定
対象商品:
68442823

■良い点
他社の製品に比べ、比較的薄いハードケースが場所を取らずに
本体を保護してくれるため、とても良いと思います。
■改善点
オートパワーオフが無いため、電源を切り忘れた場合、
ずっと電池を消耗してしまう。
5分や10分でのオートパワーオフがあればかなり良い商品だと思います。
商品到着時は電池がないため、別途購入する必要アリ

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2020-03-31
用途:
修理・メンテナンス用に買ったのだが・・・
対象商品:
68442823

数値表示器の一番下のラインが切れている。読みづらくてしょうがない。
安いと言ってもさすがにひどいのではないか。

2015-05-10
用途:
作業前の検電作業
対象商品:
68442823

まだ、そんなに使っていないですが手ごろなテスターを探していたところだったので助かりました。ケース付きで持ち運びも便利です。
ただし、取扱説明書が老眼にはつらいです。また一緒に電池を買いましたがぜひ1個はつけておいてほしいです。モノタロウさんで五個セットを買ってしまいました。

1人が参考にしています
2014-10-26
用途:
メンテナンス時の電圧確認・通電等のチェックに
対象商品:
68442823

テスター自体には満足ですが、付属のハードケースにテスター棒を収納しずらいです。
ハードケース自体はそのまま工具箱に収納出来るのでテスター本体の保護になって良いですね。
ただ取扱説明書は、あまりにも文字が小さすぎて老眼鏡を使用しても良く読めませんでした。
拡大コピーをすると文字がつぶれて判読不明状態で一考を要します。

GLORIA旭営業所 様2014-09-09
用途:
+電流・電圧・抵抗・計測に使用
対象商品:
68442823

コンパックトで使いやすい

たっちゃん研究店(個人商店) 様2019-02-17
用途:
導通のチェック
対象商品:
68442823

電池が付いてなくて、LR44を入れるとケースまで膨らんで、欠陥品の様な気がしたが、多分、仕様です。この品物はお勧めしません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
交換電池はCR2032をお使いください。よろしくお願いいたします。

カギのイソヤ 様2017-05-11
用途:
通電を確認するために使用します。
対象商品:
68442823

前の物が電池入れ替えの時に、裏ふたのビスが駄目になり購入しました。
裏ふたのビスの受けが金属なので強度があります。ただ、電池の入っている部分の部品やはんだ付けがかなりおおざっぱです、あと接触があまり良くないように思えます、テスターをあまり購入したことがないのですが、ポケットテスターだとこのぐらいの作りなのでしょうか、まだ現場で使用していないのですが、少々不安です。

2人が参考にしています