デジタルカードテスターのレビュー

平均満足度 4.08 (160件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルカードテスター モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
160件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
浅沼モータース 様2018-10-09
用途:
自動車整備作業
対象商品:
68442823

配線の断線、短絡の確認や、抵抗値の測定に使用。
コスパは良いが、ブザーの音が低く、音割れするので★1マイナス。

2017-04-13
用途:
自動車

購入後は使用できたが、数日後に再使用したら、反応しなくなった。
再度別の新品電池を入れ替えたら動作したが、最初に入れた電池も新品で、外した後、このテスターで計った電圧は3.2V弱あった。
数日後再使用すると、又反応無し。
2番目に入れた新品電池を、中古電池に入れ替え
現在安定使用できている。
中古電池はこのテスターで3Vをわずかに越える物です。
いまのところ。
このテスターには、やや弱い電池のほうが安定している様である。
使い勝手は良いので長く使えれば良いが、保証があるので安心では有る。

1人が参考にしています
2018-11-01
用途:
車、船のメンテナンス
対象商品:
68442823

電池別売は困った。現場に持ち込み、さぁ使おうと思ったら電池がなくまた店に買いに行くはめに……

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

2018-12-19
用途:
配線の通を確認
対象商品:
68442823

通がある時に音が出るが、もう少し大きな音が出て欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

2017-05-05
用途:
色々
対象商品:
68442823

ケースがもう少し大きければいい。ギチギチは多少難あり

2017-12-15
用途:
自動車用品取り付けや、バッテリーチェック。
対象商品:
68442823

リード線が細すぎる。1,0ぐらいは使用しないと耐久性がない。ケースに収納時に配線のスペースが狭い
。電池付きと思っていた。電池ぐらい附属してほしい。電池取り付け部分が貧弱。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-08-18
用途:
基盤作成
対象商品:
68442823

この商品には半透明のカバーが付属しているが、開梱時に簡単に壊れてしまった。
半透明のカバーがあればプローブも収納可能だったようだが…
テスト用電池が付属しておらず、電池交換にはネジ外しが必要。結局面倒で使っていない。
値段の割に品質が低いように感じる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-08-11
用途:
電圧チェック
対象商品:
68442823

商品は、問題無く到着した。すぐ動作チェックをしたが、全く動かなかった
、すぐに電話連絡したが、日曜で対応してくれなかった。電池を確認したら、はいってなかった。

MonotaROからの回答

商品ページに記載させていただいておりますが、電池は別売となっております。
適合の電池は、【品番:CR2032】です。
よろしくお願いいたします。

2015-03-25
用途:
修理
対象商品:
68442823

安いし心配だったのですが、とても便利に使えています。オススメです。

2016-08-07
用途:
各種電圧、電流、抵抗の測定
対象商品:
68442823

以前からアナログテスターを購入し使用していたが、値レンジの切り替えミスにより破損、よって今回初めてデジタルを購入した。
値レンジの切り替えが無いので、ストレス無く測定できた。

2016-04-06
用途:
電気工事
対象商品:
68442823

出来たら、電池を付けて、商品の確認するにも手間がかかるから

2014-10-24
用途:
電気工事でいつもポケットに入れて
対象商品:
68442823

とても使いやすいです

2015-03-11
用途:
仕事用にと思ったのですが
対象商品:
68442823

これまでH社とS社のポケットタイプを使い続けてきましたが、モノタロウさんの商品が気になり初めて購入しました。
ポケットには入る大きさではありませんが、手帳型のような切れてしまうトラブルはないだろうと思い購入しました。
ケースが大きいので収納は簡単、ダイヤルの左右にオフのポジションがあるのも気に入りました。
早速試そうと思ったのですが電池が別売り、100円ショップでも売っていますが別売りなのは初めてです。
抵抗測定にしてテスター棒を合わせると表示が360オーム付近を表示します、公正はできそうもありません。
仕事では使えそうもないので、車の車載工具に入れました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-08-06
用途:
趣味で使用
対象商品:
68442823

他の人も書いているが、取扱説明書の字が小さく、虫眼鏡を使っても字が潰れていて読めない。
辛うじて読める部分に「感電」など重大事故につながるような記述があるが、きちんと読めない。これ、きわめて無責任だと思う。
ボタン電池の入れる方向も分からなかったし、今回生まれて初めてテスターを買ったが、取扱説明書が素人の使用には高い壁となっている。
取扱説明書をA42枚両面印刷にしても、コストは20円も上がらないのではないか?
購入者にはpdfファイルでよいので、ネットから取説をダウンロードor印刷を出来る様にして欲しい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-02-04
用途:
通電確認
対象商品:
68442823

●自分としては最も使用頻度が多い「通電確認」がしにくい。
・測定までにしなければならない操作が多い。
・測定物の状態によっては導電ブザーにジージーと雑音が入る。
●説明書が小さいため字も細かすぎて老眼には辛い。
●せめて初期動作確認用電池は付属してほしい。
●収納ケースが付属されていることを商品紹介ページに明確に記載した方がよいと思う。(この手のテスターはコード付テストペンの収納の課題はつきものだが、その点を含め、そこそこ工夫されている)
※モノタローブランドとしては、機能と価格のバランスを考えるとやや高価。
信頼性の高さゆえモノタローブランドを選んだ者としては、本品とは別にシンプルで安価なテスターもそろえてほしいところ。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

郷原ふれあいグループ 様2016-02-13
用途:
農機具の修理
対象商品:
68442823

導電時の発信音をつけてほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2015-08-29
用途:
自動車整備ほか
対象商品:
68442823

取扱説明書がわかりにくい。
乾電池装着に関する記述がなく、電極も不明で不親切。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-11-04
用途:
D.I.Y.
対象商品:
68442823

使用感は問題ないけど、電池別売りは痛い

1人が参考にしています
2014-09-30
用途:
機械一般点検修理
対象商品:
68442823

赤黒のデザインが気に入って、購入に至りました。使用頻度は今の所多くないですが、特に問題ないです。一つ疑問に思うのは、半透明収納ケースの一部形状。テスター底辺部の辺りが膨らんだような形状には、必然性を感じません。

2014-10-31
用途:
外出時のトラブルの際
対象商品:
68442823

コンパクトで、お手軽価格でいいかなと思って購入しましたが、
使いにくいです。
それなりの商品でした。