ハイスピードロータリーツール 3000のレビュー

平均満足度 4.00 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)
15,980 / 税込 17,578
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。 【用途】彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
工房ひびき 様2024-11-27
用途:
金属部品の加工・仕上げ

やや重いのが難ですが、堅牢なので長く使えそうです。消耗品のモーター用ブラシも入手しやすいので助かります。金属部品の研磨が主なので、本体のスイッチは最低速に固定してフットスイッチでON-OFFを切り替えて使っています。

1人が参考にしています
真鍮工房WADA 様2024-12-13
用途:
模型製作

この手の物で一番使いやすいです もう3台目になります

シブヤ 様2023-01-25
用途:
模型づくり
対象商品:
68094406

旧製品からの買い替えです。前のものも40年近く使用しましたが、耐久力もあり、重宝しました。今回のものも性能は十分で、長く使えそうです。

株式会社榎本建設 様2022-11-21
用途:
細かい作業や修繕工事に使用
対象商品:
68094424

本体にそのままアタッチメント付けた時等は、大まかな作業に、本体にノズルを付けるとハンディーに成るので、細かい作業に向いてると思います。

2021-11-29
用途:
小物の研磨後の艶出し
対象商品:
68094415

部品の艶出し作業に利用しています。
取り回しがしやすく非常に頑丈で助かっています。

2021-02-11
用途:
ボルトの切断、鍵の加工
対象商品:
68094415

これまでディスクグラインダーでやってましたが、微細な加工には不向きでした。さっと出してすぐ使えます。それでいて結構しっかりした作りです。

2020-07-13
用途:
研磨、穴あけ、切断
対象商品:
68094406

現在使用中のものが壊れたため,交換道具として購入しました。価格的にはとても安く満足してます

2015-09-16
用途:
いろんな研磨
対象商品:
68094433

良好

2018-11-01
用途:
研磨

重いし!手首疲れるし!黒い所がゴムなのですがベタベタするので気持ち悪い!失敗だったかも

1人が参考にしています
2018-11-26
用途:
加工

イメージと違い過ぎた使いにくい重くて手首が疲れた。

2015-07-10
用途:
彫刻、加工。
対象商品:
68094424

自分の作業内容では、連続仕様でも熱も気にならず気にいってます。