1回だけ入切デジタルプログラマーのレビュー
- 用途:
- ビニールハウスの①潅水で自動OFF&②液肥混入機を数分後ON
- 対象商品:
- 68443444
2台購入しています。
①1台は潅水の自動OFFとして使用。ポンプをONして、収穫作業等をしていると設定時間で自動で止る。ストップウォッチ持って、止めに行く手間がなくなりました。
②もう1台は、5分後(全てのチューブに水が満ちて圧が安定したあたり)に液肥混入機の吸い込み側に付けた電磁弁(モノタロウ品番 AB31-02-3-AC100V)をONにする。
コレによって追肥時はポンプをONしたら5分液肥混入機のところで待っていなくて良くなりました。
ポンプONの①タイマー後に②タイマーを付けているのでポンプが時間で止ると、液肥混入機の電磁弁もOFFになる。(②タイマーの表示はONのままですが、①OFFで電気が来てないので電磁弁はOFFです)
潅水・追肥時の人間の動作効率が上がりました。
- 用途:
- シルクスクリーン版の製作中に使用
- 対象商品:
- 68443444
前も同じものを使っていましたが壊れたので2代目になります。衣服のプリント注文で使用。シルクスクリーン版のデザインを作るときにブラックライトによる紫外線を当てるなければならないため、決めた時間にライトの電源を切ってくれるため使用しています。
- 用途:
- 暖房用あんかに使用
- 対象商品:
- 68443444
寒い日が続きます。布団に入る前に温めておくと足がぬくもり熟睡できます。
今の季節、毎夜タイマにて睡眠後電源が切れるようにSETしています。
1回セットするとボタンON~ONで定時刻にカットされ有難いです。
- 用途:
- 土木工事の養生ヒーター関連の遮断
- 対象商品:
- 68443444
土木工事の養生に使用する暖房器ヒーター関連を一定時間後に遮断するために使っています。
使い方がシンプル(○○時間後に通電遮断)操作しやすい。
安価なためお試しに購入したところ私には最適でした。
- 用途:
- モーターの切りタイマーとして使用
- 対象商品:
- 68443444
【感想】これまで11時間タイマーを使っていたが単位が15分単位だった、精度が悪いので1分から設定できる60分タイマーを探していてネットでこのタイマーを見つけ購入した。届いてすぐにテストしてみたが希望通りに満足しています。
【改善点】本体への差し込み口が右側にあるが、私の使用場所がコンセントの右が通路になるため差し込み口が「右か左」を選べれれば良かった。
- 用途:
- 暖房器具の電源オフ
- 対象商品:
- 68443444
●操作(設定方法)が簡単で扱いやすいです。
●リーベックス(商品)からのコンセントの差込口が横なのでコードが曲がり、つまずくなどの
安全面で不安。差込口を下向きになりませんか?
- 用途:
- 充電器のタイマー制御に使用
- 対象商品:
- 68443444
小型で設定も簡単で便利。カレンダータイマー式のものより、曜日などの設定が不要で、24時間以下なら楽ちんです。よくゼンマイ式(丸い盤面が回るタイプ)で、11時間とかよりももっと長いタイマーを掛けたいとき。丸い盤面の24時間タイマーだと24時間後にまたONしてしまうため困っているときには、これがイチバン!・・・もう少し安くなったら★5
- 用途:
- 風呂の残り湯の汲み出しポンプ
- 対象商品:
- 68443444
分単位のタイマー設定が欲しかったので丁度良かった。
ディジタル方式なので微妙なハンドル操作が要らないのが良い。
- 用途:
- オフィス机下に設置した電気ストーブ用
- 対象商品:
- 68443444
個人的に購入した小さい電気ストーブの消し忘れ防止用に購入、基本的には満足だけどもう少し操作を簡素化できれば尚良いかな!?
- 用途:
- 携帯電話の過充電防止のため
- 対象商品:
- 68443444
毎晩寝る前にスマホを充電すのですが、過充電はバッテリーに負担がかかるとの事で購入しました。
操作が非常に簡単で使いやすいです。
何回か使用すると、時間当たりの充電量も把握でき、過充電がふせげます。
- 用途:
- 分析機器の電源ON、OFF
機能的には問題ないと思います。しかし時間の設定などが複雑で、取り扱う人が複数で、慣れない人ばかりだと、いちいち説明書を見るほどの余裕がなく、事実上ほとんど使えない状態です。