メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車のレビュー

平均満足度 3.50 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ
ヨコヅナ
589 / 税込 648
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。 【用途】浴室引戸etc.
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-08
用途:
サッシ戸車交換
対象商品:
75816885

軸受がベアリングではないので軸にスプレーグリスをしないと回転しずらいです。
最初そのまま取付ましたが、サッシが重いのでローラーが回転せずダメでした。スプレーグリスをしたら嘘みたいに軽く動くようになりました。

中野 様2022-06-08
用途:
お風呂小窓の戸車交換
対象商品:
75816851

先般 No09344921 のジュラコン(R)を購入取付ましたが、B間の寸法不足で戸車の深さが浅く、下のレールに戸が沈まずに浮いた状況でしたのでB間の深い此の商品を購入取付ましたが、ネジばね一杯下げての取付で戸車がレールに納まり、戸下の浮きは見られず収まりました。風に因る煽(あお)り防止で戸車の位置が可也深く取付けられた小窓にてレールの高さが高く成った分戸の下部がレールを被入(かぶ)る状況での作りで有ります。取付けはB寸法の長さで決まりました。

株式会社北川組 様2020-10-23
用途:
雨戸の戸車
対象商品:
75816903

在来雨戸の戸車が取れてしまったので簡易的に枠にはめ込むだけで動くようになった。

たてふじ 様2018-06-12
用途:
リフォーム工事でサッシの戸車交換
対象商品:
75816851

とても満足ですが、幅が少し広い場合に喰い込み難い時があるので'カエシ’のような物が出ているともっと良いと思います。

1人が参考にしています
2021-06-22
用途:
9hdzk出入り口のガラスの引き戸の補修
対象商品:
75816851

4年前に一度交換したところが最近また引き戸の滑りが重くなりキツイ状態になったので、再度交換しました。交換は2回目なので作業も楽々完了しました。1度目は交換後すごく軽くからから滑るように動いたので、逆に開け閉め時に手指を挟まれないように注意が必要でした。今回はスムーズに動くが何故か重いです。

2019-06-19
用途:
風呂場出入り口の戸車交換
対象商品:
75816894

分かって買ったのですが、38Φ戸車が使用されているところに、
30Φ戸車を使用しました。高さと、レールと戸車のRが合わないのか、
擦れるような音がします。
またサッシの下側に引っ掛け部分の金物がはみ出していて、
刃物のような感じがします。
手をすると切れます。
以上のような状況でしたので、メーカーにお願いして、
純正品の戸車を取り付け工事してもらうことにしました。
今回は非常に残念な結果でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2017-03-18
用途:
サッシの腐蝕戸車の交換に使用
対象商品:
75816851

某ホームセンター品と何ら変わりなく、低価格なのでとても満足しております。

2017-02-16
用途:
冷蔵ショーケース扉の交換として使用
対象商品:
75816851

他社より安いうえ車が大きくて良いのですが、車のがたつきが多いのが残念です。

2016-04-05
用途:
浴室引き戸
対象商品:
75816851

高さ調整を1cm位に広めて欲しい

2015-01-15
用途:
アルミサッシ障子修理
対象商品:
75816876

がたつきが多いです。業務用には不向きでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。