ピッチゲージのレビュー

平均満足度 3.58 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピッチゲージ シンワ測定
シンワ測定
1,698 / 税込 1,868
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。 【用途】一般のネジのピッチを測定するゲージ
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
68541462

ネジがすぐ取れるので、できればボルトを長くしてほしい。

タル工房 様2019-12-23
用途:
国産ではありません。
対象商品:
68541471

中国製のものです。
でもデザインなどは日本から出てるのかなって思います。
使い勝手もいいので、おすすめ。

岡山西ゴルフ倶楽部 様2019-02-16
用途:
機械メンテ時
対象商品:
68541462

確認するネジのほとんどが取り外したネジを確認する為、ネジ径に対する並目/細目のピッチが頭に入れておかないとスムーズに作業は進みませんが、それさえクリア出来るのなら非常に便利です。

1人が参考にしています
2018-08-19
用途:
機械メンテ時
対象商品:
68541471

今回はミリネジのサイズが必要だったのでこれで間に合いました。そのうちインチネジ用を購入します。ゲージ部にはオイルが塗布されサビ対策されていて良かったです。

1人が参考にしています
株式会社中島製作所 様2018-04-04
用途:
製作物確認用
対象商品:
68541471

ネジ加工したワークのネジピッチ確認用として利用。問題なし。

2016-03-24
用途:
工場でのボルトサイズ確認用
対象商品:
68541471

使用時にネジをゆるめれば任意のゲージを引き出せ、保管時にはネジをしめれば不用意にゲージが出ることもなく・・・そこが気に入りました。

2016-11-22
用途:
まだ使っていない
対象商品:
68541471

インチとミリが有り、最初インチを購入、返品より身に規格を購入する方が安くつくので再度購入、インチとミリはよく見ないと余計な出費になる、インチねじはあまり見当たらないので。

3人が参考にしています
パラピット 様2015-09-01
用途:
ピッチを測っての注文
対象商品:
68541471

カタログ(商品)にインチとかセンチとか明記してないのは、私どもの様な素人にたいしては、詐欺に引っかかった様です。
インチを買ってがったりです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-10-18
用途:
ピッチの確認
対象商品:
68541471

値段なり。ステンレスがよい。

2015-09-04
用途:
趣味
対象商品:
68541471

各ゲージがびっしりと揃ってるのはいいが、出しにくい。

株式会社富士ダイナミクス 様2015-07-29
用途:
調査
対象商品:
68541471

精度が悪いもう買わない。安のかって文句言うなって言われそうです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2014-02-14
用途:
ネジ山を調べるため
対象商品:
68541462

返品させて頂きましたが
特徴に「リーフに1インチ当たりの山数を表示しています。」となっているが
60°の方はmmネジとか写真見なきゃ解らないわ!普通はユニファイだと思わないか?
クレーム入れて、HPを直すって言ってもなかなか直さないのも問題だと思う
同じ間違いをする人が出ないように書いておきます

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
商品情報につきまして修正致しました。
修正に時間がかかりましたこと併せてお詫びします。
ご指摘ありがとうございました。