温度計・湿度計セットのレビュー
- 用途:
- 室温測定
- 対象商品:
- 68542101
温度+2℃、湿度+5%の誤差があったが、仕様精度内に収まっているし、
温度、湿度の変動に伴って誤差が変わらないので文字盤のずれと考えて補正すれば正確な温湿度を知ることができる。
値段と大きさを考えれば十分実用に足る商品であった。
- 用途:
- 環境測定、恒温恒湿環境のモニター
- 対象商品:
- 68542101
デシケーター内と恒温恒湿インキュベーター内に文字盤が見えるように貼り付けています。
一目で環境が分かり便利です。温度計は正確、湿度は実際より低めに出ますが校正時にズレをテプラで貼っています。
- 用途:
- 車内の温度確認など
- 対象商品:
- 68542101
正確性はあると思います。この大きさの分離タイプが無いので、温度計と湿度計を別々の高さに置けるのが良いと思います。付属の両面テープは耐熱性が無いので、車内が高温になった時に剥がれてしまい、両面テープがベトベトになります。剥がれた後も、糊残りがあってベトベトになります。
- 用途:
- 走行時の温度、湿度確認に
- 対象商品:
- 68542101
タンクバッグの透明な部分に付けて,丁度良い位置でした。サイズも適当で。走っているときは、10%程度の湿度・・・と解っただけでも、満足です
- 用途:
- 定温乾燥器内の温湿度の確認
- 対象商品:
- 68542101
小さく低コストでお手軽に測定できる。温度範囲もちょうどよく、そこそこ正確。湿度計とセットなので、樹脂の固化など庫内を低湿度に保ちたいときに役立つ。
- 用途:
- 現場屋外作業
- 対象商品:
- 68542101
なかなか50℃以上計れる温度計が無いので
今まで体感温度で様子を見ながら作業をしてましたが
温度が目で確認出来るので、即作業中止にでき
熱中症者が出るのを抑えられます。
- 用途:
- カメラ収納ケースの湿度監視用
- 対象商品:
- 68542101
湿度計のみが必要であったが、セットものしか手ごろなものがなく双方購入しました。湿度計は収納ケース内で便利に使っています。温度計はPC周辺機器付近の温度監視用に設置しました。これから暑くなると活躍するかな?
- 用途:
- 冷蔵庫内の簡易温湿度計
- 対象商品:
- 68542101
冷蔵庫内の温湿度を確認したいのですが、特に精度を要求されるものではない環境でしたので、廉価に購入できるこちらの商品を購入させて頂きました。保健所の担当者からも高い評価が得られました。
- 用途:
- 作業場の温度管理
- 対象商品:
- 68542101
手のひらサイズで気軽に設置できて便利。
湿度計、温度計が壊れてしまい、代替品として購入。
小さいながらもいい仕事してくれます。
- 用途:
- 作業部屋の温湿度を見るため
- 対象商品:
- 68542101
価格も安く、サイズも小さいので、家中に気楽にばらまける。
湿度計の方の精度はあまり良くないが、正確な計測というよりも、目安程度と割り切って使っている。
- 用途:
- 製菓作業
- 対象商品:
- 68542101
室外と室内の湿度の差を見て換気のタイミングを測る為に購入しましたが、様子がおかしく試しに2台並べてみたところ、全然違う湿度に針が指していました。使い物にならないので買い直しです。
この度は、ご迷惑をお掛け致しました。
本商品の湿度精度は、35~75%の範囲に対して±5%以内と規定しておりますので、それ以上誤差がある場合は不良品となります。
その場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。