LEDアルミライトのレビュー

平均満足度 3.50 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDアルミライト モノタロウ
米国Cree社製LED使用で明るさ抜群。 防滴タイプなので屋外での使用にも最適。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-18
用途:
非常に明るい
対象商品:
75141315

2度目の購入です
分解するとライトの先の方にあるエミッタ(LED素子)と一体になっている
ドライバユニットが斜めにねじ込まれているものがある
安価なのでこちらで修正して使用=問題なし。
エミッタの周りについている黒い小さな樹脂製の保持リングを外すと
フォーカスをもう少し調整できるようになりいい感じのワイドな照射パターンになります
標準ではスポットすぎると思う人は自己責任で樹脂リングを外してみてください
接着も何もされていないので爪で摘まめばすぐに取れます

2015-11-25
用途:
自動車整備用として
対象商品:
75141315

スポットライトとしては充分な明るさです。狭いところを見るには充分です。スイッチが壊れやすいとの事でしたが、今のところ大丈夫みたいです。

2016-01-13
用途:
自転車で
対象商品:
75141315

この照度でもっと広角であればちょうどいい。

KIP 様2015-12-09
用途:
夜道用
対象商品:
75141315

明るさ良かったもう少し広範囲に照らしたい

2015-05-12
用途:
狭い所の照明
対象商品:
75141315

当初、1チップだったので光量が心配だったが、思いの外明るくライト部分の太さも許容範囲内で使いやすい。又、単三電池2本と入手しやすい電池である事もうれしい。この価格で手に入るものの中では十分満足できる商品だと思う。

2人が参考にしています
2015-09-24
用途:
車輌整備
対象商品:
75141315

明るすぎの為、近くを見るときは眩しい! 電池が消耗したくらいがいいかな 安いので4本買っていろんなとこに置いてます。
欠点は、スイッチが接触不良を起こすことがあった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

田角商店 様2015-08-05
用途:
機械点検
対象商品:
75141315

単三電池2本だけの小型ライトですが、強く明るいスポット配光で、機械整備、点検にもってこいです。ビューティホーです。

2人が参考にしています
2015-08-16
用途:
設備の点検
対象商品:
75141315

先日購入して先ほど使おうと思い開封しました。レンズ面に1㎜四方程度ゴミが付いており何だろと思いレンズを外したら、反射鏡のメッキが剥がれたのものがレンズに付着していました。レンズ面のキズが多数入っており、反射鏡もホコリが付いていました。これが新品?と思うぐらいです。正直ハズレ品を掴まされた感じです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

2015-06-18
用途:
現場の隅の照射や製品の奥の検査時。
対象商品:
75141315

値段もお手ごろ、使用感もとても軽くスリムで使いやすい。

2人が参考にしています
テンコンピュータ 様2015-04-23
用途:
スポット強い
対象商品:
75141315

かなり配光がスポットで5メートルとか遠くを照らすには良いと思います
枝が長く感じます
先端のレンズ部分を回して取り外すと中のLED部も回り出て来て、取付時にLED部を回して奥に入れ込んで付けないと付けれません
解るまで時間がかかりました

1人が参考にしています
2015-05-29
用途:
点検
対象商品:
75141315

明るいのは良いが、反射鏡がスポット過ぎて近くを見るときは眩しい。
遠くを照らすのならOK。

1人が参考にしています
2015-02-09
用途:
特になし
対象商品:
75141315

スイッチが神経質な感じではありますが価格成りです
また必要量が増えたら買い増させて頂きます

2016-05-23
用途:
明かり取り
対象商品:
75141315

少し振って使用すると、ライトが消えるのでクレームで交換して頂きましたが、交換した商品も少し振って使用するとライトが消えます。こんなの買わなければよかった。

SEC鈴木電子有限会社 様2014-10-24
用途:
いつでも何処でも
対象商品:
75141315

単3、2本というのが嬉しい
ランニングコストが優れている
この条件で選びました

このサイズでは最高の明るさです

2人が参考にしています
2015-01-22
用途:
天井内の入線作業等
対象商品:
75141315

明るさは、思っていたより明るかったです。ただ、広角にライト調整できない点、電池の減り具合が早かったので、その点が改善されれば、もっといいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社ウインテック 様2014-10-21
用途:
天井裏作業
対象商品:
75141315

思ったよりも結構明るい。
最寄のホームセンターでサンプルをいろいろ弄ってみましたがこちらの商品の方がコストパフォーマンスがあります。

2016-09-10
用途:
車庫で作業など
対象商品:
75141315

スイッチ接触悪い 点いたり点かなかったりゴミです お金を出してゴミを購入したのは初めてです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

有限会社ウインテック 様2014-10-21
用途:
天井裏作業
対象商品:
75141315

天井裏のチェックに使用しました。
思ったより明るい。
ホームセンターでいろいろサンプルチェックしましたがコストパフォーマンスが充分に出ている商品です。

2014-10-23
用途:
夜間巡回
対象商品:
75141315

他の人のレビューを参考にエネループ充電池にしてみました。
アルカリ電池を使いきるよりも十分な明るさがキープできるので、
作業するうえで助かります。参考までに

2014-08-25
用途:
円筒形の中をのぞくとき
対象商品:
75141315

とにかく安くて明るい。
他メーカー国内外問わず30種類ほどのLEDアルミライトを使用してきましたが、この形状では最高のコスパだと思います。