角パイプ用 エンドキャップのレビュー
- 用途:
- 作業台にキャスター取付け
25mm角の作業台にキャスターを取り付けたく色々考えていました。
手持ちのキャスター8mm×1.25ピッチがあるので角パイプに固定さえ出来ればと思い検索していたところ発見しました。
これは実によく考えられた商品です。
キャスター側のナットを締め込んでいくとエンドキャップがパイプの中で膨張する仕組みになっています。
ガッチリ装着できました。
- 用途:
- 店舗什器キャスター用の受けとして
店舗で使用している什器の樹脂製キャスターマウントが朽ちたときの交換用に使用しています。もともとの樹脂マウントよりも丈夫で非常に重宝しています。
- 用途:
- 壊れたPCデスク脚の修理
PCデスクのキャスター取付け部分が割れたので交換部品を探して交換しました。思った通りの寸法で互換性があり簡単に交換できました。
- 用途:
- 自作ワゴンフレームのキャスター部品として。
- 対象商品:
- 75860215
古い某有名メーカーのツールワゴンを所有しており角パイプフレームがクロームメッキなのですが錆びてしてまうのが難点だったためオリジナルは1インチ角パイプフレームでしたが今回25mmのステンレス角パイプでフレームを作り、キャスターもステンレスにするためにこちらのアダプターを購入しました。中のネジが鉄製なのは諦めてグリスか防水などで対処するつもりでしたが、こちらの商品は黒いプラスチックが二つに割れて中に一般的なナットが入っていました。これにより僕が買ったのは内部がM12で対辺19mmのナットだったのでステンレス製に変えて使うことが出来ました。それとこの商品、パッケージにGermanyと書かれているのでドイツ製なのかな?使ったキャスターもドイツ製のblickleだったため思わぬところで得した気分になれました。余談はともかく物自体はとても使いやすいと思います。
- 用途:
- モニター類を壁掛けする為の角パイプに取付
- 対象商品:
- 75860242
30角パイプにプラスティック ハンマーで叩いて入れました。
入りはとてもスムーズで取付後はしっかり固定されてグラつくこともありません。
高さがあるのでアジャスターを入れ込むととてもしっかりホールドしてくれます。
- 用途:
- キャスターの取り付け
- 対象商品:
- 75860285
2回目の購入です。1回目はねじ穴がM8の物が送られてきました。今回は間違いなくM6の物でした。同一形状でM8のものはリストにはありません。メーカーではM8のものも製作しているのであれば、M8の物も販売して欲しいと思います。
- 用途:
- キャスターの取り付け
- 対象商品:
- 75860312
鉄製のテーブルの脚にキャスターを取り付けるのに使っています。アジャスターの取り付けで使用するのが一般的なようですが、こういう物がありそうで無いので助かります。
- 用途:
- 海外のアルミ製品の切り口のキャップ
- 対象商品:
- 75860312
切り口が怪我しそうで 危ないので 国内でエンドキャップを探していましたが、ぴったりきましたので、追加 購入します。ありがとうございます。
- 用途:
- オリジナルで加工した角パイプのエンドキャップとして使用
- 対象商品:
- 75860337
製品的には、カクパイプに取りつけると、見栄えも良く気に入っていますが、締り具合がちょっと甘い感じです。
- 用途:
- 長椅子の足先破損の為交換
- 対象商品:
- 75860321
エンドキャップの先につける平ボルトベースが見つかりません。同じページに掲載してほしいと思いました。
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。