防振ゴム(両側オネジ)のレビュー

平均満足度 4.40 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション
イマオコーポレーション
136 / 税込 150
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
古~い動散でジョイントが劣化したので代替で使用

低価格で代替ができて、喜ばしいところです。
ゴムが固いかなとの印象がありましたが、実用上全く問題ありません。
サイズ感も良い感じです。

2025-05-19
用途:
2stエンジンラジコンボートエンジンマウント

サイズ的にぴったりで、専門店で購入するより断然お得。
数回購入しています。

1人が参考にしています
2023-12-24
用途:
スノースクート
対象商品:
75862026

今まで倉敷を使ってましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

2023-10-17
用途:
エンジンポンプのエンジンマウントの交換
対象商品:
75862053

エンジンマウントが劣化したので交換ネジが緩み易いので緩み止めのナットの使用をお薦めします。

2022-09-22
用途:
自動車部品に・・・
対象商品:
75861992

BMWのエンジンカバーボルトにサイズがドンピシャ! ネジ部は片側を半分に切断しましたが、純正部品の値段を考えたら手間も吹き飛びます。

2021-06-11
用途:
エンジンコンダクターの修理
対象商品:
75862132

メーカー純正部品の半額でしたが機能は十分でした、サイズがしっかり書かれているので探しやすかったです。消耗品なのでちぎれたらまた交換します。

2021-04-22
用途:
エンジン発電機のオーバーホール
対象商品:
75862053

ガソリンタンクとエンジン&発電機の防振ゴム用で購入しました。ガソリンタンク用にはゴム部分の外径と高さが小径で高さが低い物があるともっと良かったですがなんとか取付できました。小型なサイズのバリエーションを希望します!

2021-02-28
用途:
自家用車の補修
対象商品:
75862035

エアクリーナー取り付け部の防振ゴム劣化の補修用として購入。
耐性も良好で、定期的な交換部品としては充分です。

2021-01-24
用途:
エアコンプレッサーモーターの防振ゴム交換
対象商品:
75862044

AP静音39Lエアコンプレッサー!モーター防振ゴムに亀裂がある為交換しました。ボルトが長いのでモーター側カット必要ですが大変良いです。
出来れば直径を30㎜の物をラインナップして下さい。宜しくお願い致します。

2020-11-16
用途:
2F屋根のエアコン室外機
対象商品:
75862071

思っていた以上に防振の効果ありました。 暖房にするとパナソニックの室外機は唸るんですよね~
ステンレスのボルトだと更によいんですが・・

1人が参考にしています
sedgefields 様2020-11-28
用途:
バイクのカウル部をボディと接合
対象商品:
75862026

こんな物まで手に入るとは思っていませんでした。ただただ感動です。

2020-10-08
用途:
バイクタンクマウント
対象商品:
75862062

ステンレスシャフトがあればなおよいでしょうさらにゴムマウント幅が5MM単位でほしいところ

宗教法人 宗伝寺 様2020-11-07
用途:
ハーレー ツアーパック背もたれの固定
対象商品:
75862096

元々ついていたものが ボルトがもげてしまったので
この商品に交換しました ばっちりでした

田中屋根工業 様2018-04-11
用途:
燃料タンクの防振どめ
対象商品:
75862044

商品については申し分ありません
もう少し商品の大きさに種類があればと思います

2019-10-11
用途:
家庭用バイブレーターの修理(長期使用によるゴム部の破断)
対象商品:
75861974

購入品は破断した正規部品より、長さ巾ともに1mm程度
サイズが小さかったが問題なく修理できた。

1人が参考にしています
今野計装 様2017-10-19
用途:
機器の振動対策用
対象商品:
75861922

通常は数量は20~50個ぐらいですが、今回は100個と200個に注文しましたが、来月に入りましたら、300個ぐらい注文するとおもいますが、個々に袋に入れず、まとめて、50個か100個で送ってください。袋は解放するのが、面倒ですので、そちらも大変な手間と思います。

2018-06-22
用途:
サンポットFFストーブ燃焼フアン用防振ゴム×3個使用
対象商品:
75861974

メーカー供給パーツ強度不足劣化と高額で使用しました一部加工

有限会社 森本美建 様2015-12-19
用途:
レーシングカート
対象商品:
75861983

振動が多い場所の使用なので、耐久性に期待しています。

2017-02-03
用途:
簡易マッサージ器修理
対象商品:
75861992

クロロプレンの予備(バネ係数が小さい)として購入
使用していないので解りませんが、計算上ではこちらで充分使えると思います。耐久性が問題。

小林模型 様2016-05-01
用途:
ラジコンの緩衝機構
対象商品:
75861913

今までアルミだけだったパーツにこの部品を組み合わせる事でフレームへのダメージがほぼ完ぺきに解消されました。コストはやや掛かりますが品質向上が図れてとても良い部品だと思います。