ワイヤバンド高圧ドライバーのレビュー
- 用途:
- 庭のホースリールと水栓の接続
強力に締め付けられるので、ホースの止水が完全できます。
- 用途:
- 高圧洗浄機のリターンホースの固定に使用
- 対象商品:
- 31249997
高圧洗浄機のホースの固定にインシュロック(結束バンド)を使っていたのですが、強度が今一なので、このワイヤバンドに変更しました。しっかりと固定できるので、購入して良かったです。
- 用途:
- ラジエターホース繋ぎ目部分からの水漏れ対策
- 対象商品:
- 75250822
バンドが40年経過して水漏れが止まらなくなったため、新品に交換しました。問題なく使用できています。
- 用途:
- 車のヒーターホース交換に使用
- 対象商品:
- 75250804
車のヒーターホース(型番 HH-3901同時購入)の交換の為に購入
ヒーターホース外形27㎜に使用しましたが、バンドボルトが最後までねじ込まれてしまい余裕(ボルトの残りがない)がなかった。
ワンサイズ小さいバンドでも良かった。
- 用途:
- 内径32mmの雨水取り出しホース用に4個購入しましたが
- 対象商品:
- 75250813
4個購入しましたがそのうち一つは締め付け時に硬くて良く回らないのでクレCRCを吹き付けたらスムーズに回り始めました。締め付け強度には満足です。
- 用途:
- 水道ポンプでの排水
25㎜のタケノコとサニーホースを固定するのに購入しました。
外系25㎜までを購入しましたが…キツキツです。
もう一つ上のサイズでも良かったかも!
まぁ安い物なので気にしませんが…
- 用途:
- ヨスプリングホース 寸法(25×33)の接続とカクダイ樹脂製ホースニップル(6497-25 R1)の接続
- 対象商品:
- 75250813
適合ホース外径(30-38mm)とのことで当製品を使用しましたが、水圧をかけるどころか、手で引くとスポッと抜けてしまいます。
当該ホースとニップルの接続は、1サイズ小さい26~30mm用を使うべきであったかもしれません。
- 用途:
- 蛇腹ホースの結合に
- 対象商品:
- 75250831
レース車両向けのブレーキ冷却ホースとインテークファンネルの結合に使用しました。
特に不都合なく使えてます。屋外用なので錆びにも強いです。
- 用途:
- 農業用水のジョイント
- 対象商品:
- 75250813
ベルトタイプより、しっかり溝にはまってくれるので良いです。
そんなにきつく締めなくても水漏れしませんし、使っていて抜けそうに
なることもありません。
- 用途:
- 燃料ホースの固定
- 対象商品:
- 75250761
耕運機の燃料ホースから燃料が漏れるようになったので、ホースの交換のついでにホースバンドも交換しました。以前よりもしっかりと固定できました。
- 用途:
- 車 ラジエーターホースの締め込み
- 対象商品:
- 75250822
市販のバンドで締めこんで使用していたが、高ブーストをかけた際、ホースに亀裂が入りクーラントが漏れた症状が出たため、この商品を購入し使用しているが、問題なく使用できている。
- 用途:
- 修理
- 対象商品:
- 75250752
エアーホースリールのホース接続に使用。バンドタイプでは漏れましたが、こちらでは交換後漏れはありません。
ホームセンターにはこのような小さなサイズは無く、大変助かりました。