ロングT型レンチのレビュー

平均満足度 4.14 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
879 / 税込 967
TBロングタイプ 【用途】ナット等の締付け取外しに
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-14
用途:
バイク整備

バイク整備用に購入、サイズ10が無かったので追加
シャフト部が少し太めです(対KTC)
細い方が取り扱いしやすいので
まぁまぁですね、そこ以外は及第点です。

2024-06-08
用途:
車、バイクメンテナンス
対象商品:
75263072

このレンチはヘッドも小型で、バイクの狭い部分の作業もやりやすくとても重宝しています。硬度もしっかり有りボルトをナメる事も無く永く使えそうです。ありがとうございました!

2023-02-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
75263081

車のメンテナンスで使用てしてますが、やっぱりtがたレンチは作業効率が上がります。

2022-10-05
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
75263072

工具としては当然問題なしです。手触りが滑り止めなのかざらついています。握って回転時に滑らせるには邪魔かも知れませんが、使い込めば良い感じに滑ってくれればと思います。

1人が参考にしています
2021-11-08
用途:
バイク整備
対象商品:
75263072

普通に使えます。仕上げや精度は見た感じあまりよくはなさそうですが、単純な作業には十分に使えるのでほぼ満足です。

2020-10-16
用途:
機械の修理
対象商品:
75263081

機械によって、同一のボルトが使用されていることがあり、その時に役に立ちました。

2020-05-24
用途:
産業用エンジンの分解組立
対象商品:
75263081

以前から欲しかった長さ250mmのロングレンチです。
今までは150mmを使用していたのですが、奥まったところのネジの取り外しがうまくできず、いつも困っていました。
このロングレンチなら奥まで十分届くので、作業効率が上がりました。
また、ショートレンチではずれなかった錆びついたボルトが、このロングレンチではずれました。
長いほうが力も入るんですね。
これは予想外の効果でした。

1人が参考にしています
M-AUTO 様2019-03-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75263072

今まではラジェットを使ってたけどロングT型レンチに変えて使ってます。
かなり作業効率があがりました。

荒金商事 様2018-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75263072

仕上がり精度も良く格安でワンセット揃えさせて貰います

荒金商事 様2018-11-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75263072

仕上がり良く、商品の精度もいいですね全部のサイズで揃えさせて貰います

プリンティング アンシャル 様2018-07-24
用途:
印刷機械メンテナンス
対象商品:
75263081

商品ページにロング型レンチと書いてありましたが実際何センチなのか?
分からなかったので不安でしたが十分長かったです。(約15センチ)
使いやすいです。

2017-01-30
用途:
バイクの修理
対象商品:
75263081

頭角10mmを購入しました。ハンドル部分がもう少し短くても良いです、またレンチ長さは長い方が役立ちますね。コストが低いので遠慮なく使えています。

2018-09-29
用途:
車両のコンソールボックスの脱着
対象商品:
75263115

コンソールボックス蓋が破損したため、交換のための工具として購入、滞りなく交換完了しました。

2017-03-26
用途:
オートバイ整備
対象商品:
75263072

梨地加工が荒いので軍手に引っかかりを感じます。表面をペーパーで軽くひと擦りしたら程よいザラつきになりました。上を見たらきりがないのでコスパ重視で選ぶなら十分満足できる物です。

2015-10-16
用途:
バイク整備
対象商品:
75263081

なめる事がなく精度は良いです。

2025-03-17
用途:
自宅での整備
対象商品:
75263072

摩耗早すぎます
自分用整備でガタガタ
8mmは頻繁に使いませんし片手使いでこれじゃ
滑りにくく回すバランスが良いのに残念
ちなみに元メカニックです

JT Garege 様2014-12-03
用途:
狭く奥まってところでの作業。
対象商品:
75263072

T型レンチで、ソケット交換が出来ればベスト! 6.3mmや9.5mmソケット使用可能T型レンチ。

2020-05-07
用途:
設備調整時、メンテナンス時
対象商品:
75263124

従来使用していたT型レンチが短く作業性が悪かった為購入しました。一般のホームセンターではこの様な長さのレンチがなかった為モノタロウさんで購入しました。
使い勝手もよく、現品も頑丈そうで長く使えそうです。もっと早く購入すればよかったと感じています。

2014-05-07
用途:
スクーターのオイル交換に使用
対象商品:
75263097

YAMAHAの50ccスクーターのドレンボルトが12mmで、首の長いレンチが欲しかったので購入しました。使い勝手がよく便利です。

2015-05-02
用途:
自動車修理業
対象商品:
75263072

ゴミでした。