自在蛇口用フリープラグのレビュー

平均満足度 4.60 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
1,198 / 税込 1,318
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。 【用途】屋外散水用途 万能水栓接続用継手
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-30
用途:
家庭菜園の散水
対象商品:
75752914

散水栓の蛇口交換が簡単で、散水ホース取付用アタッチメントが不要になりスッキリ。なかなか嵌まらないホースの接続がとてもやりやすくなった。

1人が参考にしています
2025-05-11
用途:
野菜への水やり

二口蛇口をつけてホースをつないでいたのですが、蛇口の停め忘れが多発していました。二口を一口蛇口に戻し、フリープラグから毎回ホースの着脱をすることによって蛇口の締め忘れを防止することができるようになりました。
もっと早くに気が付き、取り付ければよかったです。

2025-03-06
用途:
丈夫で便利

水道ホースジョイント用に購入しました。金属で丈夫で、隧道蛇口と同形状で便利です。

南商会 様2024-09-04
用途:
畑の水やり等々

以前は 他社のものを使っていたのですが 動きがかたくて使いずらかったので他のものを探しているときこの製品を見つけ使って見たところ 動きもスムーズで水漏れも無く順次取り替えて使っています

2024-11-09
用途:
日常

以前から、欲しかった物が購入できてすることができて大変に助かりました。

2024-11-09
用途:
日常

以前から、欲しかった物が購入できてすることができて大変に助かりました。

2024-05-11
用途:
農業機の洗浄時
対象商品:
75752914

今まで、プラスッチックの使用していた。スマートになった。

2024-04-28
用途:
カランの
対象商品:
75752914

今まで別商品の差込口をつけていたが、一体化したためスッキリした。

2023-07-24
用途:
劣化した蛇口の交換
対象商品:
75752914

散水ホースにもワンタッチで取り付けできますので、旧来の蛇口にネジで止める手間は省けるし、止め金具で蛇口を傷める事が無いのでお勧めです。高齢主婦の私でもすぐに設置できました。なによりこちらの商品は2年保証付で信頼性の高い良品だと思います。

1人が参考にしています
2023-03-03
用途:
洗車園芸時
対象商品:
75752914

金属製のホースアダプターにしたので、蛇口もすぐつなげるこの製品にしました。
ワンタッチでスムーズにホースを脱着できるので便利かつスマートです。
袋ナットの部分が溝加工してあるで、手で締める程度で十分使用できます。

2人が参考にしています
2022-10-11
用途:
外回り水栓
対象商品:
75752914

プラスチックをつけるより圧倒的に耐久性あり非常にいいです
プラスチックのはねじで止めるので管に負荷がかかるし、耐久性が不安です
家の外回りは全部交換しましt。

1人が参考にしています
2022-06-14
用途:
散水作業
対象商品:
75752914

今までプラスチック製のものを使用していて、劣化により割れて使えなくなり、金属製で出来ているもがあることが分かり、購入しました。
取付も既設の蛇口をモンキーレンチで外して付け直すだけで簡単につけることができました。ホースの付け替えも楽です。

2022-06-10
用途:
散水用ホース取り付け
対象商品:
75752914

作業がしやすく、ホースもぴったり入り水漏れ等もなく満足しています。

2022-01-28
用途:
散水栓の口先交換
対象商品:
75752914

いつもはホームセンターのプラですが紫外線でやられてしまうので金属製を買ってみました、耐久性があれば文句無しです、取付も普通の水栓であれば簡単に取り付け出来ます

2021-05-29
用途:
コネクタの接続用
対象商品:
75752914

外水道の蛇口にニップルを付けていましたが、プラの為劣化が心配でした。
その点、こちらの商品は金属なので劣化は少ないと思い購入しました。
ネジなど気にしませんでしたが、蛇口の先がクルクル回ればつくと思って取付をしたらアッサリ交換完了です。
これで、気にせずにホースを手軽に付け外し出来ます。

2021-06-05
用途:
ホースマルチソケット接続のため
対象商品:
75752914

回転形横水栓(13)に取り付けました.前後方向に結構遊びがあり,水漏れ心配でしたが,トヨックス ホースの取付簡単 マルチソケット C-1 散水パーツ  との組み合わせでは全く問題ありませんでした.

2021-02-15
用途:
散水や洗車
対象商品:
75752914

外用の蛇口に取り付けました。水道蛇口にちょっと緩い感じでしたが、水漏れは無し。ホースコネクタにはしっかりとハマります!(安心感)蛇口アダプターは過去に2回割れたのですが、もう割れることは有りません!

2020-10-13
用途:
万能水栓の交換(蛇口ニップル取付より便利)
対象商品:
75752914

多少のコツを要する蛇口ニップル取り付け作業が不要で、プライヤー無しでも蛇口への締め込みや緩めの作業が出来て便利。今後ともリピート予定。

1人が参考にしています
2020-10-04
用途:
普通の蛇口の交換
対象商品:
75752914

ホース接続の為に交換しました、水漏れもなく非常に便利です。

1人が参考にしています
2020-05-13
用途:
ホースの接続
対象商品:
75752914

今迄蛇口の先にホースの付属品の接続部品をつけていましたが、寿命で水漏れするようになり
同じものを探したところこの商品を見つけました。 これなら交換も簡単で普段は普通の蛇口として使えるので大変便利です。価格も取り付け部品と比べ特に高くないと思います。

2人が参考にしています