カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)のレビュー

平均満足度 4.58 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
259 / 税込 285
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。 【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐伯農園 様2026-02-13
用途:
トグルSWの防塵、防滴用に使用
対象商品:
09973258

12ファイのSWにピッタリ合い、盤内への防塵防滴対策にしました。良かったです。

2025-06-30
用途:
設備改修

古~い丸鋸スタンドをトグルスイッチ式にするために、防水というよりは防塵目的で選びました。

2023-02-17
用途:
トルクスイッチメンテナンス時
対象商品:
09973233

外付けの機械操作スイッチを保護するために、防水カバーが必要で購入した。

1人が参考にしています
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
75798143

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
2022-01-05
用途:
ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズとセットで
対象商品:
75798143

ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズに使用。もちろん、ピタリ合います。ただ、単体でただでさえ軽いトグル感のスイッチの場合、このキャップでトグル感が少し分かりづらくなります(トグル感を重視する方は要検討)。

合名会社ミナミ無線電器商会 様2022-03-07
用途:
重機や漁船のスイッチ保護
対象商品:
75798143

高価な防水スイッチを購入することなく補完できるので重宝

2022-02-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09973233

耐薬品性が求められる機械に使用。どのくらい持つか確かめます。

2021-10-24
用途:
古い機械の破れたスイッチ
対象商品:
09973242

こんな小さな部品がいつまでも出るのは有難い
色も豊富で 3種類購入しました

2021-10-17
用途:
土間での使用
対象商品:
75798143

土間で使うスイッチのカバーに使用しました。
ホコリが多いところでもスイッチが使えるようになりました。

海宴隊 様2021-09-28
用途:
キャッチローラーのスイッチカバーに購入。
対象商品:
09973258

以前のカラーが黒を使ってたので赤に変わり、すぐに目に付くので重宝してます。
強度も充分ですね。

2021-07-25
用途:
漁船の配電盤スイッチ
対象商品:
09973258

自作のローカースイツチパネルを作る時に三色購入しました。
取り付けも簡単で見た目も気に入ってます。
後3個購入したいと思います。

タカシマ電工株式会社 様2022-03-15
用途:
制御盤製作時
対象商品:
75798143

必要数が1個だけだったので、素早く購入出来て大変満足です。

2021-05-17
用途:
木工機械用
対象商品:
09973233

粉塵のかかるところで使用するため購入しました。
品質に問題なく満足しております。
カラーバリエーションもあって良いと思います。
また必要になれば利用したいと思います。

2020-04-27
用途:
農機具の作業灯用スイッチカバーとして
対象商品:
09973242

防水、防塵用として利用しますが、ゴム部の伸びしろもあり良かったです

小林電気工事 様2020-03-11
用途:
高所作業車のスイッチカバーの交換
対象商品:
75798143

使用感がとても良いナット部分(下部)にゴム(防水)がついて居るともっと良い

クロスロード 様2019-05-21
用途:
トグルスイッチの防水
対象商品:
09973258

防水スイッチのゴムカバーを破ってしまったので、補修用に買いました。スイッチのメーカーは違いましたが、ねじサイズが同じだったので注文しました。問題なく使えました。

2019-03-23
用途:
除雪機用後付け作業灯スイッチ用
対象商品:
09973258

カラーも増えて好みを選択出来るので本来の目的以外に使用出来て
楽しいです

2021-09-13
用途:
キャプカバーを買ったはずが…
対象商品:
09973258

別物が届きましたよ。
2回目までは、この写真のものが届いていましたが3回目の購入で品番はあってますがものが違いました。
防水キャップじゃなく、スイッチみたいなものでした。
ちなみにこのレビュー…一昨日書いた気がするのに消された??
昨日問合せしましたがまだ連絡待ちです。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。

2019-01-22
用途:
船のスイッチ防水為
対象商品:
09973233

数色ある為、系統別に色分けして使えます。
カラーバリエーションがもう少し有れば、もっと良いかと思う。

2019-01-29
用途:
バイク用のスイッチのカバーとして
対象商品:
75798143

防水キャップとしては申し分ないですが、出来ればラージブッシングのスイッチに対応した防水キャップも作って欲しいです。先が余ってしまうので。