カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)のレビュー

平均満足度 4.58 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
259 / 税込 285
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。 【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
36件中 21~36件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-08
用途:
スイッチの防水
対象商品:
09973233

ボディ色に合わせた(又は同系色)選択が出来て良い。もう少し高さがあってもいいと思う。

2017-01-18
用途:
自作LEDライト作製時のSWカバー
対象商品:
09973233

小さくて頼りない感じでしたが取り付けてみれば文句なし、普通に使う分には防水性も問題なし。

内外リフォーム 様2019-04-11
用途:
既設のキャップが劣化した為
対象商品:
09973242

交換時に持っただけで汚れが付いたので使いませんでした。
材質がべた付く感じです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-11-11
用途:
エアサスのSV制御スイッチのカバー
対象商品:
09973258

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

橋本車両 様2017-06-04
用途:
高所作業車の補修
対象商品:
75798143

比較的入手できにくいものでしたが、モノタロウさんで入手できるようになって助かります。

2018-04-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
75798143

休日にならないと修理〔交換〕できないのですが、現在は、使っていないのですがつけてみました。

高橋商会 様2016-07-17
用途:
破れたキャップの交換
対象商品:
09973267

カラーってのがいい!使用中のスイッチの色分けができるってとてもいいです!

藤井製作所 様2016-06-16
用途:
トラックの荷台ライトスィッチに使用。
対象商品:
09973258

トラックメーカーの純正スィッチを、雨ざらしの荷台に付けていました。  それが破損していたのですが、モノタロウで市販品が有ることを知り購入しました。
モノタロウの無料カタログは、製品価格以上の価値があります。記載の製品点数を、今以上に増やして下さい。お願い致します。

2015-04-05
用途:
屋外で使うモーターの 回転方向 切り替えスイッチの 防水
対象商品:
09973258

これは地方では入手が難しい

1人が参考にしています
2017-07-28
用途:
屋外の作業に防水でスイッチが長持ちする
対象商品:
75798143

ネジ山の規格をのせてほしい。合わないと何にもならない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社キタオカ電機冷暖 様2016-01-14
用途:
雨水のかかる機械に取り付けてランプをON/OFFさせる。
対象商品:
09973242

防水型トルグスイッチと併用で良好使用。

2015-08-03
用途:
トグルスイッチの防水カバーように
対象商品:
09973258

トグルスイッチの簡易防水ように
購入しました 色も数種類あり アンペアお種類ごとに
使い分けできるので なかなかの物です
たぶん 紫外線での劣化も 予想されるので
使い捨て感覚での使用になります
なので もう少し値段が安いほうが 数を買えますね

2017-01-28
用途:
見た目よさに・・・
対象商品:
09973258

写真では単なるビニールでのカバーだと考えていたがネジ止め出来るタイプなのですばらしい。

2015-11-01
用途:
制御盤上のトグルスイッチの簡易防水に使用。
対象商品:
75798143

以前にも使用していますが簡単にパネル表面のスイッチなどの簡易的な防水が出来て非常に重宝しています。

2015-02-19
用途:
既存品の交換用に
対象商品:
75798143

交換頻度が高いのでもう少し安いとありがたいです。

2015-07-06
用途:
バイクのライトやETCの電源切り替えに使用
対象商品:
09973242

ゴム製品なので、シリコンオイルやワクス等で硬化防止があると良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。