ビニテープ#101のレビュー

平均満足度 3.94 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニテープ#101 Denka(デンカ)
Denka(デンカ)
999 / 税込 1,099
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-26
用途:
鉄筋の絶縁等

鉄筋に設置したセンサーの絶縁やケーブルの固定に使用
10mは直径が小さいため、狭い場所で使用するのにとても使いやすかった。

2025-04-15
用途:
電気工事
対象商品:
36683017

テープにマーキングをするのにグレー色を選びました。
テープを重ねて巻く、手でテープを切る時など
とても滑らかだと思います。

有限会社アヅマ看板 様2024-12-12
用途:
電線結線

他の安いメーカーと違い寒くても良く伸びます、カットも楽々。

2024-04-18
用途:
電線の接続時の保護
対象商品:
36683017

denkaのバニテープしか考えられない。いつも使ってます。

1人が参考にしています
2022-03-10
用途:
主に配線処理時。その他様々な用途で使用しています。
対象商品:
36683017

19ミリ幅で長さ20mの商品が欲しかったのですが、1ケース(200巻)からの注文単位しかなかったので、仕方なく10mで注文しました。
粘着力が程良く、手でも切れるので、とても重宝しています。
19ミリ幅で20mの商品を1パック(10巻)単位で購入出来ると助かります。

5人が参考にしています
2021-01-26
用途:
電線被覆加工
対象商品:
36683001

このデンカのビニールテープが経年劣化しても接着剤が流れ出ないので良い

1人が参考にしています
2019-08-27
用途:
ホース等の補修

粘着力も満足しています。ホース等の補修に重宝しています

2019-05-14
用途:
簡易的な固定
対象商品:
36683001

気温が低いと伸びが悪いので、真冬の屋外では扱いにくいです。
切れはよく、親指の爪をあてて切ることができます。
比較的べたつかない方ですが、長期間使っているとべたつきが起きます。

3人が参考にしています
フジミ電工 様2019-06-12
用途:
電気工事
対象商品:
36683026

切りやすいと思う。
そして使いやすいのでおススメです

1人が参考にしています
t-craft 様2019-03-11
用途:
電気工事

昔から使っていたもので、これが一番使いやすい。ホームセンターの安いものとは全然違います。この値段で購入できるとはありがたいです。

1人が参考にしています
2019-03-11
用途:
電気工事

昔から使っていたもので、これが一番使いやすい。ホームセンターの安いものとは全然違います。この値段で購入できるとはありがたいです。

1人が参考にしています
2017-11-15
用途:
作業時
対象商品:
36683017

在庫のビニテが無くなっているのに気付き、慌てて購入!
普段は、建デポとか、ホームセンターで品名とか気にし無いで買っていました。
モノタロウで注文してから、やけに安いと思ったら、いつも買うビニテより、大分巻きが少なかった。多分半分なのかな?
まぁ、使っている時は問題なしなので、良いのですが・・・

2017-07-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
36683001

梨子地テープや他のものも使ってみましたが、これが一番使いやすく、かつ、安いです。

2人が参考にしています
2022-09-15
用途:
電気工事
対象商品:
36683026

このメーカーのビニールテープ、結束デープは、粘着剤がすぐにベタベタになります。他メーカーは、ここまで酷くありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2017-06-01
用途:
配線の端末処理ほか
対象商品:
36683026

皮膚科で教えて貰ったのですが、絆創膏になると聞いて驚き。皮膚に直接、貼っても私の場合は赤く痒くなりませんでした。

2017-05-05
用途:
自社工場内配線修理
対象商品:
36683001

時間が経ってものりがベタつかないのが良い。他社品は、名の知れたメーカー品でも時間が経つとべたべたになるものが多い。20m巻きじゃないので星-1個です。素人でも20m巻きを使います(笑)

1人が参考にしています
2016-06-14
用途:
絶縁
対象商品:
36683017

20mのテープも用意してください

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2016-02-26
用途:
電材の被覆用
対象商品:
36683017

現場で使用することが多く、べたつかず作業性が良いとスタッフから好評です。価格も満足しています。

1人が参考にしています
三幸商事株式会社 様2015-12-05
用途:
自動車、オートバイの配線制作、修理作業
対象商品:
36683001

電気化学工業は役所以上に愛想のない対応ですので、製品が良くとも商売っ気が無いため世間から忘れられたような会社ですが、これはいいです。
旧車のレストアでは配線の補修作業が多くなりますが、なぜか、プロのレストアでも配線の補修には安物のビニールテープを使う人が多く、こいつらがノリでべとつく、ゴワゴワに太くなる、硬化するなどで、その場では直したつもりが、後々配線が腐食してトラブルになる場合が多いです。
しかし、これを使うことでそういったリスクから解放されます。
1.柔軟性があって伸びが良いので、可動部分にも追随する。
2.手でちぎることができるので、ハサミやカッターで切る必要がない。
3.ノリがべと付かないし、はみ出ることがないので、補修後も埃や汚れを呼ばない。
4.仕上がりがよく、時間がたっても純正のようにきれい。
最近は中国製の類似品もあるけれど、常温ではよくても温度変化硬くなったりフニャフニャになったりします。
現在のところ、これ以上のものはないと思います。

3人が参考にしています
株式会社杉徳園芸 様2015-11-22
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
19055812

テープの伸びが良く、絶縁性能も充分でした。また購入したいです。