シリアルATA3ケーブルのレビュー
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
両コネクタラッチ付きです。
2025-01-12
- 用途:
- 内蔵ドライブの接続に使用しています。
従来のケーブルが劣化したので交換しましたが、具合良く安心して利用しています。
2018-11-27
- 用途:
- 自宅PC補修用として
- 対象商品:
- 76039826
自宅で使用していたPCのフリーズする癖がとうとう起動しないまでになり、抜き差ししてたら起動することになったのでコレ購入し交換。問題なく動作してます。若干動作も早くなったような気がします。短めですが、私のPCでは問題なかったです。
1人が参考にしています