DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4のレビュー
2022-03-23
- 用途:
- 空調服の電源ケーブル修理に
- 対象商品:
- 75928763
空調服は特殊サイズのDCジャックを使用しているので入手がしづらいのですが、モノタロウで販売されていたので助かりました。
1人が参考にしています
2020-08-25
- 用途:
- 空調服のケーブル補修とモバイルバッテリー流用
- 対象商品:
- 75928763
空調服のDCプラグ・ジャックって一般的な5.5/2.1とかではなく、意外と入手の
難しいサイズで、秋葉原に行くか送料の高い通販しかないのが辛いところでした。
そこで「もしやモノタロウにもあるのでは??」と探してみたらすぐに発見。
なんだ、全然難しくないじゃん。(笑)
ただしこれだけだと送料が・・・。
なので仕事で使う材料やら何やら、いろいろと合わせ買いしましたが・・・
これってまんまとモノタロウの策略にハマってるってことか。(爆)
まあどうせ使う物ばかりだから良いし、これだけを買いに秋葉原に行く手間と交
通費を考えたら送料の方が安いからいいか。
何にせよこれでケーブルが傷んでもすぐに補修ができるし、もしもの時用として
モバイルバッテリーを緊急流用するための変換ケーブルも作れるようになりまし
た。
1人が参考にしています
2021-11-12
- 用途:
- ヒートベストのバッテリー接続に使用
コネクタのネジがゆるく使ってるといつの間にか緩んで外れてしまう。もう少しきっちり止まったほうが安心して使えると思った。
2019-08-18
- 用途:
- 空調服の電源ケーブルに使用
- 対象商品:
- 75928763
空調服の純正バッテリーは非常に高価である。
電圧が変更できるメリットはあるが、安価なモバイルバッテリーから給電したくでこのコネクタを購入。
百円ショップのUSB充電ケーブルを買ってきて途中で切断し、
このコネクタに半田付けした。
電圧変更できないため、一定回転数だが、無事動いています。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2017-01-17
- 用途:
- 使用しなかった。
- 対象商品:
- 75928763
ACアダプター3.3V 2Aを購入したが、同時に同列で紹介されている当製品を購入したがタイプが合わなかった。
説明が足りない。どの製品が適切なのか?
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。