ステンレスオールアンカー(パック品)のレビュー
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
レイ建築コンサルタント事務所 様2021-06-10
- 用途:
- 耐候に期待をしています。
- 対象商品:
- 75960857
海辺の部材取付アンカーに使用しています。 塩害等の 耐候に期待をしています。
御社の迅速なご対応には ありがた く感謝をしています。
有限会社 ビーエムテクノロジー 様2020-06-05
- 用途:
- 家具製作
- 対象商品:
- 75960857
木材丸棒の中心に嵌め込み、足としてナット固定する為に使用します。ピンを叩いてアンカー固定する時に先端の膨れにより材が割れる事を防止する為、大きめの穴を開けますが、これにより固定する時に軸が傾く事がある。依って、この使用を止め、寸切ボルトを使用する事にしました。使用上の問題であり、製品の問題では無い為、製品には満足しています。
ひかり電設 様2018-05-17
- 用途:
- 機械の据付。本数を使わない作業があるので、10本の小売は大変便利だと思います。
- 対象商品:
- 75960866
これからも、小分け販売を増やしてください。
割高になっても、無駄が出ない方が良いと思います。
K.M.Facrory 様2017-09-08
- 用途:
- 機械の据付
- 対象商品:
- 75960954
重量物機械を据付する為の台座に使用しました。価格も手ごろで満足ですが、4個単位とかもあると嬉しいかも。使用する機会が滅多に無い人には10個入りは余った場合に無駄になる
2016-12-26
- 用途:
- 設置物の固定
- 対象商品:
- 75960936
大阪魂を名乗り15%OFF時でも、メーカー製バラ品(タイトアンカ)×10本より高いのでは意味が無い。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
2016-04-09
- 用途:
- コンクリートにアンカー埋め込み
- 対象商品:
- 75960936
10.5ミリのキリで穴あけして打ち込みましたが不満です。
11ミリのキリで穴あけして打ち込むべきでは
1人が参考にしています