トグラー(パック品)のレビュー
- 用途:
- 棚の作製
車庫に棚を造るために購入しました。
石膏ボードにしっかりと留めれました。満足です
- 用途:
- 棚などの作り付け
- 対象商品:
- 75961444
DIYで棚や小物などをボード壁に作りつけるのに使っています。
製品に入組のネジを使う場合など、様々な種類のネジが使えるところが便利です。
あってほしいところにないのが間柱ですので、一つ持っておくと何かと潰しが効いて良いと思います。
- 用途:
- 洗面化粧台の3面鏡付きキャビネットの取付
- 対象商品:
- 75961444
これ、変な形のボードアンカーだなと思っていましたが、非常に良いです。
最初に下穴6ミリの金属の締めこんで開くタイプのアンカーを使おうとしましたが、
付属のビスの頭の化粧キャップが使えなくなるので、急遽こちらを使いました。
本来8ミリの下穴をあけるようですが、そのまま打ち込んで使いました。
とてもしっかり止まります。
最近よく見る太いスクリュータイプのボードアンカーは、穴も大きいし
結局緩い感じがしますが、こちらは非常にしっかり止まっています。
これからはボードアンカーと言えば、「トグラー」ですね。
- 用途:
- 器具つけ
- 対象商品:
- 75961453
下地がない場合のボードアンカーとして使用します。
ボードアンカーは色々使ってみましたが、やはりトグラーが一番がっちり止まりますね。常備しているのでリピート購入しています。
- 用途:
- ユニットバスへの手すり取付
- 対象商品:
- 75961444
ドリル径が「8mm」とありましたので
8mmの磁器タイル用ドリルを事前に準備しました。
ですが、8mm穴にトグラーを押し込むのは無理です。
石こうボードなら無理矢理に押し込むことができるかもしれませんが
ユニットバスの壁ではトグラーが絶対に入りません。
急遽、10mmのドリルを買い直し、装着することが出来ました。
後で「若井産業」さんの方で確認すると
硬い壁の場合はドリル径を大きく、との注意書きがありますが
「大阪魂」さんの方は記載がなく気付きませんでした。
商品説明が不十分ですね…。
誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 手摺ブラケットの取り付け
- 対象商品:
- 75961444
三本のビスが必要なブラケットの取り付けで、間柱が細くて一本のビスが効かないので、本品を使用してこの一本のビスを打ち込みました。、十分な強度を得ることができました。満足しています。
- 用途:
- ケーブル施工のための基礎作りに
- 対象商品:
- 75961444
下穴を開けるサイズを細いものとしていただきたい。また、取り付け後にプッシュする赤いピンが押しにくい。指で押さえる部分を広くしたり、押さえているとピンの部分が曲がってしまい、押しにくくなるため、プッシュピンはもっと丈夫なものにしていただきたい。
- 用途:
- 階段手摺取り付け時
- 対象商品:
- 75961444
石膏ボード裏の桟木が無い所に化粧用にピッチを合わせるためにトグラーでしっかり取り付けができた。満足しています。
- 用途:
- エアコン工事
- 対象商品:
- 75961435
開きが、カタイこれはオススメ出来ないです.........
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 石膏ボードへのアンカーとして
- 対象商品:
- 75961444
樹脂製のアンカーはトリプルグリップを使用していましたが、あまり使いやすくなく(穴をあけた後にうまく打ち込めずダメにしてしまう)こちらを購入。
取り付け用の穴は少し大きくなりますが、取り付け易くかなりしっかりしたアンカーになります。
- 用途:
- 手摺りの取り付けの一部に使用
- 対象商品:
- 75961435
強度などは問題なさそう、ただ他社の物に比較して赤ピンで押すのに異常に力がいる。全て同じだったのでこういう設計なのでしょうか。使いづらいです。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 車の内装にカーテンレールを付けるときに使いました
- 対象商品:
- 75961435
寒い日の作業だったので、樹脂が硬くなり、広がりにくかったです。
あとはしっかり固定できて満足です
もう一回り小さいサイズがあると、もっと使い勝手がいいと思います
- 用途:
- 石膏ボードへのアンカーうち
- 対象商品:
- 75961453
他社製品と同等。写真にあった赤いピンは梱包にはありませんでした。(梱包忘れ?) たぶん、実用には耐えるのでは無いか?と思います。
大変申し訳ございません。
赤いピンはセットになっておりますので、別途御連絡させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。
- 用途:
- カーテンレールの固定
- 対象商品:
- 75961453
同梱のはずの赤ピンが入っていない。
2週間前に同じレビューがあるのに、同じミスを繰り返している。
大変申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。