高速切断機のレビュー

平均満足度 4.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)
28,980 / 税込 31,878
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-19
用途:
組立作業時
対象商品:
76093771

作業台の組立作業等に使用。使いやすくとてもよかったです。

2人が参考にしています
学校法人滝学園 様2020-10-27
用途:
鋼材の切断
対象商品:
76093771

コスパよし、性能も問題なくいいと思います。
6mmの丸棒を切断しましたが、小さい丸棒でもしっかり固定できます。
レバーのバネが強めなのでハンドルから手を離す(普通は離さないと思いますが。)と本体が跳ねます。

I T P 様2020-07-04
用途:
切断作業
対象商品:
76093771

今までの先代さんがヨボヨボになり二代目に世代交代355でも軽く切れ静かで使いやすいです。

2018-12-11
用途:
不要木杭の切断作業
対象商品:
76093771

開梱したところ、ホイルカバー最上面が梱包材との擦れで塗装の剥がれを確認しましたが、変形は無く、価格上仕方ないところです。
チップソーに付け替えて、性能を期待しております。

1人が参考にしています
2019-03-15
用途:
軽天作業時
対象商品:
76093771

十分 パワーがあるのに、軽くて、お手頃な価格だと思う!

2018-04-21
用途:
農業用
対象商品:
76093771

切断で押し下げた時にディスクが入り込む穴が地面まで貫通していないので切り屑が溜まったりディスク交換時に取り外したネジをうっかり落としてしまうと取り出すのに苦労する。
砥石交換用レンチを土台に収納出来るのは便利

1人が参考にしています
有限会社シオザキ 様2018-03-29
用途:
弊社は、浴用の軽石メーカーです。大きな軽石を裁断するのに使用しています。
対象商品:
76093771

従来の物と比較して安全性に富んでいます。また、音も比較的に静かです。ただし難点は、切り口の真下が袋状に成って、切りくずが直ぐに溜まってしまうことです。これだけは改良して頂きたいと思います。切れ味が抜群なのでその点に関しては満足です。

1人が参考にしています
田中屋根工業 様2016-04-14
用途:
ビニールハウスのパイプカット
対象商品:
76093771

HITACHIの高速カッターでこの価格には満足していますが、始めに付いている刃がもう少し良いものであれば嬉しいです

2016-01-14
用途:
農業用パイプハウスのパイプ切断
対象商品:
76093771

特に問題なし

有限会社アドニス 様2017-07-10
用途:
部材の切断
対象商品:
76093771

切断機は初めての使用でしたが、使いやすかった
です。

2015-12-27
用途:
ビニールハウスのパイプ切断等に使用
対象商品:
76093771

使いやすく重宝してます。