プーリーSFオイルのレビュー

平均満足度 4.71 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プーリーSFオイル オザワ工業
オザワ工業
1,498 / 税込 1,648
高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-23
用途:
ミシンの油さし

いつも買っているタイプのオイルだが同時にスプレータイプも購入した。スプレータイプは細部の部品に、このタイプは別容器に移し替えて指定部分への油の注入へと使い分けている。大きすぎず小さすぎずちょうどよい大きさだと思います。

2025-12-10
用途:
工業用ミシンオイル

10年変わらずこの銘柄のオイルを工業用ミシンに使っています。故障もないので、申し分ありません。配送も早く、助かります。

酒井ニット 様2025-10-04
用途:
ミシン油

ミシン掛けがスムーズに作業出来ますので満足しています。

蟹江ブレース 様2025-01-11
用途:
工業用ミシンのメンテナンス
対象商品:
76260791

問題なく使用出来る商品でした。次回は2リットルの物を購入しようと思います

Natural Rose 様2022-06-11
用途:
昔から使用する安心のオイル
対象商品:
76260791

もう30年使用しているオイルです。ミシンに使用してます。缶入りで、直射日光の変色を防げるので、長く安心して使用できます。

1人が参考にしています
2021-06-17
用途:
工業用ミシンのオイル交換
対象商品:
76260791

工業用ミシンのオイル交換用
AZの廉価なミシンオイルと迷いましたが古くからの定番品と思われますこちらを選びました。

大庫洋紙株式会社 様2021-06-01
用途:
毎回購入してます。
対象商品:
76260773

特に不具合がないので、リピート買いしてます。もう少し安かったら最高です。

1人が参考にしています
株式会社新和 様2020-11-24
用途:
機械の潤滑油
対象商品:
76260791

今回、はじめてこの商品をえらびましたが、
望んでいた通りで、まんぞくしています。

スリーエス 様2021-06-09
用途:
縫製ミシン用
対象商品:
76260773

以前から使用しているオイルで特に不満は無い ネットで購入できるのは良いと思う

2019-06-03
用途:
工業用ミシンのオイル交換
対象商品:
76260791

工業用ミシンと言えばこちらで間違いない商品ですね。通常より安く買えたので文句無しです。

2人が参考にしています
2019-06-17
用途:
工業用ミシン
対象商品:
76260773

こちらの商品は安定したミシンオイルですね。長年愛用しています!

1人が参考にしています
2019-06-05
用途:
工業用ミシンのオイル交換
対象商品:
76260791

工業用ミシンを2台もっていますがこちらのオイルが1番間違いないです。
値段も安いのにクオリティが高い!

1人が参考にしています
中西洋服店 様2019-01-04
用途:
工業用ミシンへ使用。
対象商品:
76260782

ミシンといえばこのオイル!という位メジャーな製品です。安心の品質・価格だと思います。オイルが変色してきたら、マメに交換しましょう。

2020-02-23
用途:
ミシンメンテナンス
対象商品:
76260791

使い勝手が非常に良く助かってます。また、使わせてもらいます。

2018-12-14
用途:
ミシン仕事の時などに
対象商品:
76260791

ミシンの本体にさす油に使用しています。
私にとっては必需品です。

1人が参考にしています
2017-12-02
用途:
以前から、該当銘柄を工業用ミシン用として使用
対象商品:
76260773

社内管理不足で入れ替えの必要量が足りず、急ぎ必要になりましたが、
即納の会社はほぼ1L缶とかで4L缶を即納の通販会社が少なく、
モノタロウさんは4L缶を即日出荷で助かりました。

2人が参考にしています
2019-01-05
用途:
ミシン
対象商品:
76260791

リピーターです。安くて良い商品です。また買います。

1人が参考にしています
2021-01-18
用途:
工業用ミシンに
対象商品:
76260791

取扱店が街中ではほぼ無いのでありがたいです。透明な油が色ついたら交換してます。

2017-01-28
用途:
ミシン油に最適!
対象商品:
76260791

高速電子ミシンには 長年使い慣れたオイルが安心です。

2017-01-16
用途:
工業用ミシン Singer 44k13で使用
対象商品:
76260791

少し重い感じでベトつきます。個人的には匂いが気になりました。乾きにくいし防錆材配合らしいので、あまり使わないミシンや動力ミシンにはいいのではないでしょうか。足踏みミシンには個人的にDBFオイルの方をお勧めします。

1人が参考にしています