ゴムキャップのレビュー
- 用途:
- 農機具の防水ゴムキャップ更新に使用
- 対象商品:
- 85931833
農機具のスイッチの防水ゴムキャップが破損したため本商品に更新した。純正品よりこちらの商品の方がしっかりしている。(メーカー品で安心して使用できる。)
- 用途:
- 農作業機械の修理
農作業で使う機械の修理依頼で購入しました。
汚い手で作業する事が多く、長年の作業でゴムが劣化しゴムがなくなっていた状態でした。そのためスイッチが壊れ作業が中断することになりました。数百円の部品でこれを防げたとと思うと、もっと早くに直しておけばよかったと依頼主様は後悔していました。
今回は赤色と黒色を購入しました。メインスイッチに赤色を使い操作性が向上しました。農業従事者の高齢化が進み、見た目で操作できるような改善できました。
- 用途:
- 工作機械の補修用
- 対象商品:
- 85931876
panasonic製スイッチと一緒に購入出来て良かったです。
品質に問題ありません。普通です。
もう少し安いと嬉しいですが、また必要になればリピートします。
- 用途:
- スイッチカバーとして購入
- 対象商品:
- 85931833
毎日使うものですが、数年でゴムが破けてしまいました。
もう少し、しっかりしていると良いのですが。
高価なものではないので、再購入したいと思います。
- 用途:
- 機械整備時
- 対象商品:
- 85931833
除雪機のトグルスイッチ増設にて簡易的な防水性が欲しく使用しました。 使用した所、取扱いも楽で思っていた程スイッチの操作にも違和感など出ず良かったです。 防水トグルスイッチで対応する程では無い位の工作時などの時にはコスト的にも良い商品だと思います。
- 用途:
- 屋外看板照明スイッチ防水
- 対象商品:
- 85931833
この商品を探すのに苦労しました ゴム厚がもう少し厚いと良いと思いますが(耐久性?)数年使ってみてからの判断です。
- 用途:
- 消毒機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 85931833
トグルスイッチと同時購入。経年劣化で接触不良していたスイッチを交換。サイズ・形状とも問題なく取り付け、内部に格納できた。最後にゴムキャップをねじ込んで装着、大変満足です。
- 用途:
- 故障再発防止
- 対象商品:
- 85931833
この度モノタロウでSWを探していたらこの商品があるのを知って使うことにしました、後付け出来る構造で大変助かります、安価ですし皆さんにお奨めしたいです。
- 用途:
- 6PスナップSWへ被せる
- 対象商品:
- 85931833
被せるまでは心配でした。被せ中跳ね上げ分が長いかなの心配。無駄な買い物の心配がよぎる。 被せることが出来 安堵。 でもサイズ的にぎりぎりらしく。今度は強度が心配になる。 そんなものでした!だから 良いものとはまだ言えず状態。
- 用途:
- 建機、農機等の改造
- 対象商品:
- 85931833
雨水等がかかる場所に設置しますのでゴムキャップは必須です。ネジピッチがたまに合わない場合が有りますのでスナップスイッチとメーカーを合わせて購入するようにしています。
- 用途:
- 農機具(田植え機)のスイッチの防水。経年劣化のため交換した。
- 対象商品:
- 85931833
紫外線に強い物が欲しい。
その為、三社の製品を購入して、比較している。
縦の長さが10~15ミリ長い物をさがしている。