操作用スイッチ/J8スイッチのレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
259 / 税込 285
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-26
用途:
Panasonic製IHクッキングテーブルの種電源スイッチ
対象商品:
85935604

長年問題なく使って来たPanasonic製IHクッキングテーブルの電源スイッチのON/OFFの節度感が徐々になくなって、ついにONにならなくなりました。Panasonicに電話して修理依頼したところ、部品の
がなく、修理には応じられないため、新しいものを購入してもらいたいとのことだった。分解してスイッチの型番を調べて検査したところ、こちらから発注できることが分かったので、注文したら翌日届きました。端子に同電グリスを塗って交換したら正常に動作することを確認できました。この度は大変助かりました。30万円の出費を400円足らずで抑制できてとても感謝しております。メーカーの言うことを鵜呑みにせず、工夫と努力が必要ですね。

1人が参考にしています
2025-10-25
用途:
修理

スイッチ交換に使用ピッタリ合いました いろいろじょうんびして有りますのでありがたいです

国立大学法人金沢大学 様2023-10-16
用途:
故障したスイッチパーツ交換
対象商品:
85935367

古い装置で全く同じ型番のスイッチパーツが無かったため、類似の型番で購入しました。購入して故障したパーツと簡単に交換できましたが、サイズが微妙に合わなくて少し不格好になりました。実際の細かいサイズ情報が書いてあると助かります。

2022-06-03
用途:
IHクッキングヒーターのスイッチ交換
対象商品:
85935613

IHクッキングヒーターのスイッチが壊れたので、仕様、大きさを調べて交換しました。
問題なく使えています。

1人が参考にしています
2023-07-10
用途:
基礎生物学実験
対象商品:
85935367

基礎生物学実験で使用する機器の電源スイッチがなかなか入らなくなったので自分で交換しました。最初はメーカーに修理依頼したが、医療機器認証されている為、元々のパーツが古くてもう供給されていないとの事で、別のパーツを取り付けると改造になってしまうのでメーカーでは直せないと言われました。自分で同等品を探して購入しましたが、設置する穴の大きさが微妙に違っていて少し不格好になりましたが、機能的には完全に直りました。取り外した電源が入りにくいスイッチは黒焦げていたので交換して良かったです。商品情報に実寸サイズを掲載して欲しいです。

1人が参考にしています
2022-01-29
用途:
ホットプレートの修理
対象商品:
85935367

実験に必要なNIMOSのホットプレートが突然止まって、調べたらロッカースイッチが故障していた。型番を調べたら、10の標記の有無の違いはあるが、その他は全く同じ定格なので、こちらに入れ替えました。直ぐに入手できて助かりました。

2021-03-06
用途:
工場のスウィチ
対象商品:
85935367

以前のものより「入・切」しやすいので、職員が喜んでいます。

三丸化学株式会社 様2020-12-21
用途:
スイッチ故障で交換
対象商品:
85935385

ヒーター制御用のスイッチが故障し、同じ物を購入しました。
納品も即納で問題なく交換が出来ました。
良かったです。

2021-09-14
用途:
ぴったりでした
対象商品:
85935367

近くに購入できる店舗がなくてこまっていました。カタログをいただきサイズや価格で決定しました。地方の人たちはかなり助かっているのでは?

2019-02-12
用途:
自動車の電装品に使用。
対象商品:
85935446

パナソニック製なので安心して使用することが出来ます。

2020-03-13
用途:
CDデッキの補修
対象商品:
85935367

メーカ純正品は押しボタンスイッチであったが故障し同一サイズのものが入手できなかったのでロッカースイッチに変更して入れ替えたが、問題なく使用できた。操作感も良く満足している。