- 用途:
- 金属プレートにタップたて
安心のイシバシ精工です。
強度も強くかつバリなどもなくきれいで、いつも助かっています。
- 用途:
- 新規穴あけ、万力の口金修理に
- 対象商品:
-
86105022
切れ味良し、安心の強度。
万力の修理で2ヶ所、タップ切りしましたがまだ使えそうです。
- 用途:
- ねじの修復
ねじの修復用に購入。
安価でありがたい。
使用上も特に問題無し。
- 用途:
- ネジの修復に使用
旧JISのピッチのものを探して購入しました ネジの修復なので現時点で問題なく使用できています
- 用途:
- サイズ違いのネジ穴に新たにタップを立てる際に使用
- 対象商品:
-
86105004
金属製のファインダー鏡筒でも確実にタップ立てが可能だった。
- 用途:
- M12→W1/2
- 対象商品:
-
86104995
相手がアルミなので問題無く加工完了。唯一問題を挙げるならばもう少し安くならないのかっと思う
- 用途:
- 輸入部品のねじのさらい
- 対象商品:
-
86105074
輸入部品の板ナットのねじのくいつきが悪いため使用
安価で変えてありがたい
- 用途:
- 楽器ハードウェア修理
- 対象商品:
-
86105993
スムーズに問題なく使えました。ありがとうございます。
- 用途:
- ネジ切り
- 対象商品:
-
86105354
ネジが固着し取れなくなったのでドリルで穴を空けネジ切りしましたが問題なく普通に使えます。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
86105406
ちょうど工場にないサイズでしたので購入しました。助かります!
- 用途:
- ネジ穴補修
- 対象商品:
-
86105406
錆びたり斜めに入れてしまった時に使用してます。この大きさはめったに使わないですがあると便利です。
- 用途:
- バイクのネジ山修正に使用
- 対象商品:
-
86105311
特殊なタップなのでホームセンターに無くこのお店で買えて良かったです。
- 用途:
- 車の塗装後のネジ部修正に使用
- 対象商品:
-
86105257
シートベルト用のネジは特殊で、塗装後のネジ山修正に使用しました。
ホームセンター等では入手出来ないので、助かりました。
- 用途:
- ミニユンボ修理
- 対象商品:
-
86105406
ミニユンボの修理に使いました。たまに使う道具なので、これで十分だと思います。
- 用途:
- アルミニューム板へのネジ切り
- 対象商品:
-
86105022
先タップに比べて使い易く、特にアルミのような柔らかい素材では仕事の効率が良かった。
- 用途:
- ボルト穴修正
- 対象商品:
-
86105135
1年位は問題無く使用できます。使用頻度によりますが、タップ側もなめてくるので定期的に交換しています。
- 用途:
- 日曜大工
- 対象商品:
-
86105257
なかなか無いサイズなので助かりました。無くさないようにします。
- 用途:
- 自転車整備
- 対象商品:
-
86105354
自転車のリアディレイラー取付部に使用しています。何の問題もありません。リーズナブルなお値段で助かります。
- 用途:
- ねじ切り作業
- 対象商品:
-
86105354
M10の細目タップです。近所のホームセンターには並目はあるのですが、細目がおいてなく助かりました。
- 用途:
- マイニングリグ作成時(PC関連)
- 対象商品:
-
86106063
マイニングリグを自作するために購入、パソコン関連ではUNC6-32とか言う特殊なインチサイズのねじを利用しているためこちらの商品を購入しました。
グラフィックボードを止めるために使用、好きな位置にねじ止めできるようになったため満足です。