エスロン ユニオン継手 本体PVCのレビュー

平均満足度 4.48 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ
セキスイ
839 / 税込 923
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態) 【用途】化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-10
用途:
PV13の接続部分に使用。

メンテナンス用に接続部分に使用。水漏れも無く問題無し

1人が参考にしています
2022-04-19
用途:
排水施設
対象商品:
86220626

塩ビ配管の追っかけ配管施工にて配管内部材の交換に助かりました。

1人が参考にしています
2020-08-30
用途:
水槽の配管
対象商品:
86220565

いつも使用しており安心感が高いので再度のリピート注文です。

1人が参考にしています
シロヤ 様2020-08-15
用途:
機械の給水配管
対象商品:
86220592

これを使うと地獄配管にならなくて、非常に良いです。

1人が参考にしています
2019-09-20
用途:
海水魚、サンゴ飼育 オーバーフロー水槽 配管
対象商品:
86220556

サンゴ飼育のオーバーフロー水槽配管に使用しました。かさ張ばることや、塩ビ管の接着やホースバンドでの固定の手間がかかりますが、他社のダブルタップを使用するより、ボール弁×2とホースバンドを加えても安価です。(ダブルタップより水漏れが少ない印象です。)器具の前後につけておくと、水槽用クーラーの脱着や殺菌灯の脱着時の配管替えが容易に行えてとても便利です。半年以上使用し、数回の配管替えを行っていますが、今のところ水漏れや塩だれはしていません。Oリングの交換やグリース塗布により、水漏れや塩だれ無く、しばらくは使えると思います。

1人が参考にしています
2019-04-02
用途:
機器取付時
対象商品:
86220556

現段階問題無いと思います。従いまして満足しています。

2019-03-20
用途:
農業用の配管に
対象商品:
86220574

冬場に外す部分に付けました。使い勝手がよく、非常に役立ちました。
値段が安くなればなおいいけど。

唐牛冷熱株式会社 様2019-01-15
用途:
空調ドレンに使用
対象商品:
86220626

コンパクトで狭いところでの作業性がいい。おすすめ。

2018-09-27
用途:
家庭菜園 潅水のための配管  (冬期には分解して保管するためユニオンが必要)
対象商品:
86220574

使いやすい
工作しやすい
潅水は 良好に機能している
お値段は少し高いと感じる

2017-12-05
用途:
機械のメンテナンス時用
対象商品:
86220635

どこよりも 安く 早く 届けていただき スムーズに仕事が進みました
ありがとうございました。 また よろしくお願いします

2020-10-22
用途:
井戸ポンプVE 配管接続
対象商品:
86220583

取扱い方を間違ったようで一ヶ所内部Oリングを傷つけて水漏れを起こしてしまいました。傷ついてしまったOリングは強くネジを締めこんでも漏れてしまうようです。同等のOリングを購入して対処したら漏れは無くなりました

1人が参考にしています
2017-09-12
用途:
配管のメンテナンス取り外し
対象商品:
86220556

パッキンOリングの当たりが僅かなので水漏れが起きないか心配です。

2015-09-17
用途:
放水ポンプのひきまわし
対象商品:
86220601

VPパイプの角度を自由に変えられるので非常に良い

1人が参考にしています
2015-10-24
用途:
自作潅水システム
対象商品:
86220626

塩ビ配管との接続部分は、ねじ込みタイプの方が後々の汎用性が高かったかなと思いました。決してこの製品自体に問題があったわけではありません。

1人が参考にしています
2015-08-21
用途:
水道再配管工事
対象商品:
86220626

使いかってが良く満足してます。

2015-03-10
用途:
農業設備の作業
対象商品:
86220574

発送までの時間が早く満足した。
価格も満足できるものであった。
サイズ表示はあるものの、購入するのに不安が残るため
、商品の動画があると購入に安心感がある。

1人が参考にしています
2016-10-24
用途:
肥料混入機のメンテナンス
対象商品:
86220626

他の方も指摘していますが、私も塩ビパイプとの接続部分がネジのものを探していて、誤って購入してしまいました。
これだけ誤解する人がいるということは、商品説明に不足があると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
注意書きに追記させて頂きました。

2015-07-07
用途:
井戸の配管
対象商品:
86220626

つなぎが、ねじ込みかそうでないか判るようにして欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
表記の参考にさせて頂きます。

2014-10-03
用途:
水槽配管
対象商品:
86220556

小ぶりで作りもよかったです。

2015-06-27
用途:
水廻り
対象商品:
86220565

商品は満足してます。が、もう少し価格が安いと助かります。よろしくです。