ニクロム線のレビュー
2023-11-29
- 用途:
- 食器乾燥器のヒーターが断線で使用できなくなった為 ヒーター交換に使用いたしました
- 対象商品:
- 86982357
ヒーターは均等にのばし交換いたしました結果以前と変わりなく使用しております
交換で今まで通り乾燥器が使用できるようになり満足しております。
2022-09-02
- 用途:
- 樹木を枯らす道具
- 対象商品:
- 86982357
最近はあまり使われなくなった電熱器の交換として
使うものですが、樹木に巻き付け通電すると、樹皮
の組織が壊れ、強制的に枯らすことができます。
ただし、知識がないと危険ですから、普通の方は
できません。良いものが入手でき、嬉しいです。
2020-12-09
- 用途:
- アクリル板の曲げ加工
- 対象商品:
- 86982357
アクリル板の曲げ器具を買いました。純正品のニクロム線は、細くて、なかなか熱くならなかったので、作業に入れず、待が長かった。しかし、この太いニクロム線は、300Wのパワーが有るので、直ぐに作業に入れるようになりました。
エムエステクノ 様2019-07-01
- 用途:
- アクリル曲げ治具に使用
- 対象商品:
- 86982332
10mm 径のアルミパイプ内でシリコンチューブで絶縁を取り100ワットニクロム線で約170度まで過熱できます。300ワットも同時に購入しましたが、作業には100ワットで十分でした。
3人が参考にしています
2015-02-19
- 用途:
- オーブントースターの修理に使用
- 対象商品:
- 86982357
コイルを充分広げて装着できなかったが、他に問題は無く装着できた
品揃えとして コイルの長さ、ワット数が多種から選択できると嬉しい
3人が参考にしています
2021-02-17
- 用途:
- オーブントースターのヒーター交換に
- 対象商品:
- 86982357
600Wものが切れてしまったため交換。300Wにしたため、火力がかなり弱くなってしまいましたが、ちゃんと機能します。
1人が参考にしています