温度ヒューズのレビュー

平均満足度 4.90 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度ヒューズ オーム電機
オーム電機
299 / 税込 329
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
OFFICE TED 様2025-10-22
用途:
ダイキンヒーター用

十年使用したヒーターの温度ヒューズ交換に使用。問題なく作動。

2024-10-10
用途:
ヒートガンの修理

当方、所有のヒートガンが突然動かなくなり、バラして温度ヒューズの導通を見たら導通無し・・・。モノタロウで調べたところこの商品を見つけました。
届いて、交換したらヒートガンは動くようになりました。

1人が参考にしています
2024-01-03
用途:
トランス保護や長時間通電する機器の電源保護
対象商品:
86987537

250V,10Aと比較的余裕がある定格なので使い道が広いと思います。 温度定格が109℃からなのでもうちょっと低温のものから選べるとさらに用途が広がります。 また、PSEだけでなくULレコグナイズドコンポーネントにも登録されています。 メーカのデータシートを見れば良いのかもしれませんがなぜこんな大切な情報を製品情報に書かないのか、ぜひ改善を希望します。

2023-12-19
用途:
食器乾燥機の修理
対象商品:
86987537

同じタイプの温度ヒューズがすぐに手に入り、驚きとともに感謝しています。

西村ミシン商会 様2023-08-25
用途:
扇風機のモーターの修理
対象商品:
86987582

扇風機のモーターが焼けて、分解したところ、出てきたのは5アンペアでしたが、近くに売っていないし、大きくても入るので、購入させていただきました。次の日の夜から使用でき、もっと早く注文すればよかったと思います。

1人が参考にしています
2022-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
86987537

ヒューズが切れて動かなかったのですが交換後スムーズに動いています

1人が参考にしています
有限会社アメミヤ機器販売サービス 様2022-05-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
86987564

早い対応でありがとうございました。これまらも宜しくお願い致します。

2021-02-24
用途:
電気ヒーターの修理で使用しました
対象商品:
86987564

補修部品として規格が豊富に揃っていたので助かりました、

1人が参考にしています
2021-03-20
用途:
換気扇の修繕
対象商品:
86987573

すぐに届いて重宝しました。電流値のバリエーションが少ないのが難点です。

2020-09-20
用途:
オーブントースターの修理
対象商品:
86987555

無事修理できました。かしめる端子が同包されていればさらに嬉しいですね。

2020-04-25
用途:
既存パネルヒータの部品交換用
対象商品:
86987564

トイレ用パネルヒータの温度ヒューズが飛んだので、交換用に求めました。
若干動作温度が違ってましたが、特に問題はなかろうと思います。
部品代だけで安価に修理できました。

2020-02-03
用途:
赤外線ヒーターの温度ヒューズ切れの交換修理。
対象商品:
86987555

注文から素早く発送頂き、赤外線ヒーターの温度ヒューズ切れの交換修理ができました。
圧着具も必要だった。

2019-10-05
用途:
電気フライヤ-の修理
対象商品:
86987582

電気フライヤー使用中突然に電源が切れてしまいました。買換え時期と思いモノタロウさんから購入しました。後でヒューズが切れていることが分かり交換したら見事に復活しました。この様なヒューズはみたことなかったので
助かりました。2台になったので、実家に持って行きます。

2019-03-28
用途:
電気コタツの修理
対象商品:
86987555

古いコタツですが温度ヒューズ以外は正常に機能しており、取替修理により復旧し、おかげで当分、冬シーズン温かく過ごせます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2019-09-16
用途:
ラミネーターの修理に
対象商品:
86987573

A3まで可能なラミネーターが故障していましたが、この温度ヒューズを交換したら見事復活しました。

小林建築 様2019-07-03
用途:
ホットプレートの修理
対象商品:
86987582

少し古いホットプレートですが突然電源が・・・・。スイッチBOXのヒューズ交換で安価に復活しました。

イナバリテイル 様2019-06-04
用途:
石油ボイラーの修理用
対象商品:
86987582

全く問題なく機能を果たしてます。高いお金を出さなくてすみました。

合同会社 タイヨウ工業 様2019-04-03
用途:
電気ポット修理をし、復帰出来ました。
対象商品:
86987537

短期間で届き大変良い製品です。今後とも使用したいと思います。

2019-03-21
用途:
生ごみ処理機ヒューズ取り替え
対象商品:
86987546

電源が入らなかったので、調べた所マイクロテンプ切れでした、取替時カバーが薄く破れたのでカバーの同梱があるといいなと思います。

2018-11-24
用途:
家電製品の保護用
対象商品:
86987546

特に問題点はなく、故障した物と取り換えて、正常に動作しています。