インシュロックタイ ABシリーズ 黒のレビュー

平均満足度 4.66 (152件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
209 / 税込 230
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
152件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-31
用途:
自動車配線
対象商品:
02482024

扱いやすく信頼してます。

2016-02-17
用途:
車のあらゆる部分の結束
対象商品:
02482042

安物はいつの間にか千切れてしまっているが、これは安心です。

2016-01-15
用途:
ケーブルの結束
対象商品:
08038021

室外での使用です。
ガルバロックの仕様が希望なのですが長さがない為こちらを購入しております。

2018-02-02
用途:
配線の支持材
対象商品:
02482067

以前から使用している商品で何も問題は有りませんでした。

2017-09-27
用途:
バイクの配線処理
対象商品:
02482024

150mmではフレームと配線を結ぶとき、ビミョーに届かず2本つないで使用していましたが、これなら1本で届くようになったのでこれからも200mmを注文しようと思います。

2015-12-15
用途:
配線作業
対象商品:
02481981

短納期 で 助かりました。

2017-12-28
用途:
バイク用
対象商品:
02482006

安かろう悪かろうは使いもになりませんが、信頼のインシュロックで安心して使用できます。

2015-10-22
用途:
色々
対象商品:
02482146

機会があればまた購入したいと思います。

2015-07-29
用途:
配線等の結束
対象商品:
02481972

他社の製品で、安い耐候性の物を買いましたが1年で30箇所中5箇所が切れてインシュロックにした。
1年以上経つが1本も切れない。やはり高い物は良い。

2人が参考にしています
株式会社 八百清食品 様2014-05-05
用途:
固定全般
対象商品:
02482085

使えば違いが分かります。お勧めです。

1人が参考にしています
2015-11-06
用途:
配線を束ねる時。
対象商品:
02481972

これしかない。

2014-10-09
用途:
配線作業
対象商品:
02481972

配線の結束なら他のメーカーでも要件は満たしますが、耐久性を考慮するならこれしかないかなと思います。

2014-12-12
用途:
屋外でのあらゆる結束
対象商品:
02482024

品質面は以前から信用している通り問題ありません。価格面では勉強できる余地があると思う。期待したい。

2015-03-25
用途:
屋外用の機械式装置の配線ケーブルの結束や固定
対象商品:
02482024

同じ屋外用のものでも、すぐに劣化して切れてしまうものがありますが、これは耐久性が優れていると思います。

2014-05-15
用途:
車の電機系統配線
対象商品:
02481972

価格も安く十分だと思います。

2014-05-13
用途:
ラジコンヘリの配線を束ねるため
対象商品:
02482146

幅2.2mmは良いのですが、硬さが結構あるため結束時に狭い所を通し結束するのは大変苦労した。又長さが80mmしかないのが大変残念です。200mm程度まであれば嬉しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

有限会社影山整備 様2013-07-08
用途:
油圧ホース交換干渉防止に、ハーネス関係の引き換え干渉防止に
対象商品:
02482103

タイトンのインシュロック黒は丈夫で長持ちします、他をいろいろ試しましたがこれがいちばんいいです、価格のわりには使い勝手抜群です。

2011-04-26
用途:
重機の高圧ホースを束ねてます。
対象商品:
02482067

価格も手ごろで使い勝手もいいので、よく頼みます。サイズも豊富なところも気に入ってます。

2008-07-23
用途:
PC内部の配線(余ったコードを縛る、コードをケースに括り付ける、など)
対象商品:
02482146

流石に有名ブランドの物(というか元祖でしたっけ?)だけあって、物は非常に良いです。
しなやかに曲がり、縛る対象によくフィットするため、キツキツに縛り上げることが可能です。
また、この商品の場合は幅約2mm強と細いため、PC内部の配線を縛る用途に最適でした。
具体的には、PCケースやファンのネジ穴に通すことができるため、別途金具を取り付けたりしなくても、コードをケースやファンに固定することが可能です。
汎用の部品を使った自作PCではメーカー製PCと違い、コードの長さがぴったりになることはまれで、コードが余って乱雑になりがちです。
PC内部をすっきりさせエアフローを改善するためには試行錯誤が必須ですが、PCサプライメーカーの同種品に比べると値段が安い上に内容量も100本と多いため、失敗を気にせず使うことができるのも大きいです。
というか、PCサプライメーカーはタイトンなどの製品を小分けにして高い値段で売ってるだけのような気もしますが、どうなんでしょうね。。

1人が参考にしています
2013-06-13
用途:
電線の結束
対象商品:
02481981

使い勝手がよく大変良かった。