スイッチング電源 PLA シリーズのレビュー

平均満足度 4.71 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル
コーセル
3,798 / 税込 4,178
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ユニバ-サル技研 様2026-01-16
用途:
正業装置内の電源として

高さの低いシャーシに取り付ける場合、昔のボルゲンのように厚みがより小さいと使いやすいです。ラックマウント1Uのシャーシに取り付けるには、厚みがありすぎます。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

デジタルラボ 様2023-09-14
用途:
デモンストレーション用に設置(大手百貨店へ納品予定)
対象商品:
19752505

コンパクトかつ,軽量でとても良いです.GNDと-端子を橋渡しするクリップが同梱されているとなおよいと思います.

土田制御 様2022-11-12
用途:
照明用LEDコントローラー
対象商品:
19753266

LED蛍光灯の照明用に使用しました。
この電源にPWMコントローラーを接続して繊維メーカーの検反用に使用です。
出力の変動も少なくてとても良い結果が得られました。
今後もこの様な制作依頼が見込まれますので再度購入をしたいと思います。
今後とも宜しく御願い致します。

2人が参考にしています
2021-09-21
用途:
LED照明用電源
対象商品:
19752505

小型ながら放熱性もよく、コイル鳴きも無いので、静かで安心して使用出来ます。
別売りの取付金具「PLAシリーズ用取付金具 F-PLA15-1」を用いると簡単に壁面取付が出来て便利でした。

1人が参考にしています
Piatto 様2021-06-21
用途:
LEDの電源に
対象商品:
87007742

以前は中国製の電源を使っていましたがすぐに壊れたので国産の電源を購入。
同等の出力の物ですがサイズは小さく発熱も少ないのでとても満足、値段は中国製が値上がりしているので、信頼性があり小型で発熱が少ない、ちょっと高いこの電源の方がトータル安いと思います。

山根健オフィス 様2021-06-30
用途:
車載用の12V 無線機を固定局として使用するために電源として使用。
対象商品:
19753013

取り付けや設置も簡単で、実際に使用すると安定した作動をしていて満足しております。

2021-06-26
用途:
装置に内蔵してます。
対象商品:
19752505

制御機器に取付けて使用してます。小型でスペースも取らず安定動作してます。

2021-08-28
用途:
検討用
対象商品:
19753144

小型で使いやすく、発熱もほとんどないため使い勝手が良いです。

有限会社オ-トランド八幡 様2021-04-15
用途:
LED看板に使用
対象商品:
87007916

電圧変換には最高の商品だと思います。
又、照明自体の安定力は抜群です。
しかも取付簡単!

動技 様2021-03-27
用途:
DCモーターを、低回転での動作。
対象商品:
87007821

可変可能で、目的をほぼクリアー、dcモーターの立ち上がりや過負荷にも、問題いなく動作してくれました。

メディアシステム株式会社 様2021-04-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
19752505

注文数が多くなると納期に少し時間がかかることもありますが、信頼性が高いので非常に重宝しています。

2020-05-02
用途:
電源用
対象商品:
19719858

安心のコーセルで価格もそこそこ安いので、重宝しています。

2019-10-05
用途:
パルス発信器用電源に使用しました。
対象商品:
19753144

安価でありながら他社にも劣ることない造りで満足です。

2019-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
87007767

商品が早く届き、大変助かってます。
信頼おける製品です。

2018-06-28
用途:
治具製作時
対象商品:
87007803

DC15V/150W出力品を購入。150W品の中では安価で側面VRで電圧調整もできるので使い勝手は良好です。

1人が参考にしています
2020-03-29
用途:
機器への組み込み
対象商品:
87007812

このメーカーはもうずっと長い間信頼して採用しており、問題は経験していません

2018-03-28
用途:
USB ACアダプター7個分をSW電源で電力供給して煩雑化した配線整理
対象商品:
73806827

時々、USBが通信エラーを起こしていたが、ACアダプターをSW電源にまとめたことで安定、タコ足配線も解消され、HDとほぼ同じサイズケースに収まるので机周りもスッキリ

2018-03-06
用途:
機械装置の製作
対象商品:
87007767

機械装置の制御用機器の電源として購入しました.品質に問題なく,納期も早いので助かります.

2017-05-08
用途:
機械の改造
対象商品:
87007742

対応が迅速で助かりました。土日も動いてくれるので、また利用します。