家庭菜園用電柵100M延長キットのレビュー

平均満足度 4.44 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ
アポロ
6,998 / 税込 7,698
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-29
用途:
野菜の野獣(狸)侵入防止

スイカ・メロン・トウモロコシへの侵入防止効果が抜群でした。
設置方法は、10cm間隔で6段張りで電牧線を設置しました。設置直後、2~3段張りだと狸は隙間や上部を超えてしまいました。密な10cm間隔の5段から6段目の間を超えようとして感電してもだえた痕跡が電牧線の緩みに見られました。一度感電体験すると、その後は、殆ど電牧線に触れることがないようで、侵入防止効果が発揮されました。

2人が参考にしています
2024-05-01
用途:
電柵の延長用
対象商品:
87062132

以前設置していた電柵の農地を拡張したため、当製品を購入した。電柵本体にそのまま接続して問題なく使えています。

2023-09-19
用途:
イノシシの侵入対策
対象商品:
87062132

田んぼへのイノシシ侵入防止のために使用、問題ないです。

イシハラ電化 様2022-11-08
用途:
電気柵の増設
対象商品:
87062132

100mキットの延長に使用。200m必要だったので、延長コードで2段目を
そのまま使用出来て良かったです。。

2021-07-02
用途:
畑への獣侵入防止
対象商品:
87062132

常時ワイヤを畑に張っておき必要な時(作物の種類、収穫時期等)に本体のみを移動して使用しています。 また 通電されていなくても貼ってあるワイヤを警戒し獣の侵入を軽減できています。

2人が参考にしています
2021-04-22
用途:
追加のイノシシ対策(電柵の延長)
対象商品:
87062132

早速の対応に感謝しておりますが、小型でコンパクトですが、頑丈さや、配線の接続部品形状を改良してもらえたら評価はグンと上がるのでは、と思いました。

2021-12-14
用途:
農作業
対象商品:
87062132

セットになるので必要なものが揃っているので使いやすかったです。

3人が参考にしています
2019-03-27
用途:
電気柵の延長用
対象商品:
87062132

手軽に延長できるサイズでちょうど良かった。200Mでも良いかなとも思うが。

1人が参考にしています
2018-07-31
用途:
FRPポールがしっかりしています。作業する時に軽作業で済みました。
対象商品:
87062132

FRPポールがしっかりしています。フック金具がポールに簡単にはいりました、又ヨリ線がしっかりしていまして、電気の流れが良い。

1人が参考にしています
2018-07-19
用途:
猪除けの柵
対象商品:
87062132

簡単に取り付けられ、広い範囲に、安価で取り付けられ、満足しています。

平井通信 様2017-11-15
用途:
猪避け。
対象商品:
87062132

延長キット用の電線クリップのほうが作業が上手く出来ました。

アイファーム 様2017-06-07
用途:
害獣対策
対象商品:
87062132

以前購入した電柵を延長するため購入。扱いやすく簡単に設置でき助かりました。

2021-11-15
用途:
イノシシ被害

電柵使用終了に伴いポールを地中から抜く際、先端部のオレンジ色のキャップが簡単に外れ地中に残ってしまう。接着強度を上げるか、キャップを接着するのではなく、本体先端部の形状を見直して頂きたい。

1人が参考にしています
2020-03-02
用途:
獸害用電気柵の新設
対象商品:
87062132

価格は割安だが、付属のクリップがポールに合わないものが希にある。(固定が出来ない)

2015-05-20
用途:
20Wソーラーパネルを利用して野良猫やハクビシン撃退に使います。
対象商品:
87062132

配線受けポールが細く心配でしたが本日畑の周りに張り巡らせて見ると心配したほど柔でなく強度は充分でした。明日から本格的に作動するかが楽しみです。
尚、昼はソーラーパネルから、夜はバッテリーからの通電式にしました。

2015-05-19
用途:
猪防御用電気柵に
対象商品:
87062132

商品としては、必要は要件は満たしていると思います。もう少しクオリティがあれば、良いと思います。(支柱にもう少し硬さがあれば良いと思うのですが)

2020-12-03
用途:
イノシシ除け用
対象商品:
87062132

既設のエリアを延長するために購入。設置は手慣れているせいか、一時間もかからずに終了しました。これでイノシシ被害軽減になれば良いのですが。

2017-10-14
用途:
イノシシ対策
対象商品:
87062132

価格が安くて大変助かります。使用に問題はありません。