ホースジョイント(ホースソケット)のレビュー
- 用途:
- ホースの接続
- 対象商品:
- 87158233
購入前に寸法について質問したところ
「コ-ヨ-製HTF08828」ですが、適合ホース内径が12.7 mmとなっている場合、基本的な設計上はこのホース内径に合わせたニップルとなっており、実寸直径も概ね12.7 mm前後となるよう設計されていると考えられます。
との回答
ホース内径が12.7 mmの場合、基本的には多少太めのニップルが基本 たとえば13.5とか14mm
そのため回答の「基本的な設計上はこのホース内径に合わせたニップルとなっており、実寸直径も概ね12.7 mm前後」は間違った回答
メーカーが適合ホース内径が12.7 mmと売ってるなら太いと思い購入したら実寸が約12.7ミリだった
他で調べた結果、メーカーはニップルの外径が12.7といっているようだ
漏れるの覚悟で使うがまともな回答をしていただきたい
- 用途:
- 水蒸気発生器の配管
- 対象商品:
- 87158145
Rc1/8オスのホースニップルは他社もありますが、Rc1/8メスのホースニップルを作っているところはあまりないので、重宝しています。
- 用途:
- エア配管
- 対象商品:
- 87158093
何ら問題なく使用できております。
ホームセンターだと置いてあるサイズが限られているうえに値段も高いので、
モノタロウさんのような通販サイトの存在は大変助かります。
- 用途:
- 給油ホースのジョイント
- 対象商品:
- 87158066
MonotaROブランドで作ってもらえるとうれしい。肉厚も十分で強度に不安は無い。個包装が無駄な感じがした。
- 用途:
- 小型スプレー用エアーホース接続
- 対象商品:
- 87158084
サイズが大き過ぎた。
規格サイズで、いちばん小さいのだろうが、もっと小径の物は無いのだろうか?
- 用途:
- 車両への燃圧計取付
- 対象商品:
- 87158084
7.0×1/8があれば良かったなぁ(^_^;)
ちょっとキツかったけど6Φホースに使いました
ネジ精度や強度は問題なかったです
- 用途:
- ネジの精度に難点が・・・
- 対象商品:
- 87158206
価格は極めて良心的、勿論シールテープは巻いて施工しています。
が、ネジの精度が若干悪いのか?私が細か過ぎるのか?
正直、締付時に気に成りました・・・使用性は良いかと思います。
それと基本的な事!外径12mmのホースには大き過ぎます!
私はジョイント部をヒートガンで熱くして12mmのホースを無理やり
押し込み使用しました。完全に入り切りませんでしたが間違い無く
抜けないでしょう。
- 用途:
- バキュームゲージへ接続
- 対象商品:
- 87158057
ねじ精度がよろしくなかった
この度はお手数をおかけしております。
商品不良等お気づきの点がございましたら、大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。
![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87158041-150918-02.jpg)