単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズのレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機
東京コスモス電機
38 / 税込 42
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-21
用途:
望遠鏡用暗視野照明コントローラー
対象商品:
87076367

小さくてもスムーズに回転し軽量・コンパクトで助かる

2024-10-16
用途:
電子機器の修理

電子機器の修理のためのパーツは秋葉原のショップからいつも購入していましたが、リーズナブルな価格でモノタロウで購入できてとても助かりました。

水野通信 様2024-07-15
用途:
電子機器基板の試作
対象商品:
87076281

現品なく納期がかかる物有り、予定の変更になりました。
種類が多いので大変な事は理解できますが

2022-11-09
用途:
NE555を使った発振器の周波数設定に使用
対象商品:
87076272

定番に使用しています。
安心して使用できる商品でおすすめです。

2019-08-27
用途:
機器の製造
対象商品:
87077024

商品は問題ありません。納期的にも満足しています。梱包状態が個別包装されており、大量購入した場合はプラゴミが大量に発生してしまいます。10個入りや50個入り等があれば便利と思いました

2018-06-04
用途:
電子回路
対象商品:
87076272

バラでもよいが、10個セットでもう少し安価になると助かります。

1人が参考にしています
2017-03-01
用途:
アンプの修理に。
対象商品:
87077033

製品自体には、全く問題ありませんでした。
WEBの表記が間違っており、一桁大きいものを買ってしまいました。
これでは使えません。
欲しかったのは、1kΩ、500Ω、100Ωでしたが、届いたのは、10kΩ、5kΩ、1kΩでした。(1kオ-ムだけは使えます。)
B101は100Ωで、B102は10の2乗と書かれており、B103は、10の3乗と書かれております。ここでおかしいと気づけば、よかったのですが、残念です。
至急、WEBを修正なさったほうが良いと思います。
ご検討よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
誤登録につきましては、修正させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。

株式会社スターマイクロ 様2016-03-14
用途:
試作基盤に使用しました。
対象商品:
87076656

数量が少数で購入できた助かりました。試作品なので今後の予定が未定の為余分に購入できない為探していましたら
他のネット販売品ですと最少数量が10個からなのに御社様は端数(少数)でも買えて良かったです。

2016-03-01
用途:
電子機器の試作、メンテナンス
対象商品:
87077234

商品や価格は申し分ないのですが、種類によって仕入先在庫欠品の理由から大幅に納品が送れるものがありますので注意が必要です。納品予定日が迫ってからの連絡でしたが、そこは発注前に状況把握できる、もしくは発注後すぐに連絡するなど、仕組みを改善されるよう希望します。商品の価値は製品の性能、品質、価格意外にもあることをユーザー視点でお考えいただきたくお願いいたします。

1人が参考にしています